FAQ

Question : Qu'est-ce que la marche à sec/lubrification inadéquate dans les pompes à rotor noyé ?

Réponse :

La marche à sec, aussi appelée lubrification inadéquate, apparaît lorsque de l'air est présent dans la chambre du rotor, ce qui fait que les éléments rotatifs ne sont ni refroidis ni lubrifiés. La marche à sec aboutit très rapidement à la destruction de la pompe.

Une ventilation inadéquate de la pompe peut en être la cause. Dans le cas d'une installation au point culminant du système de chauffage, une pression d'alimentation incorrecte dans le vase d’expansion peut faire entrer de l'air. Formation de vapeur dans la pompe due à une surchauffe.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.