FAQ

Question : Qu'est-ce que la recirculation ou bouclage d'eau chaude sanitaire domestique ?

Réponse :

Le bouclage de l'eau chaude domestique est une solution utilisée dans les installations de plomberie. Il consiste à fournir de l'eau chaude instantanée aux points d''utilisation concernés, comme les douches, en faisant circuler l'eau chaude en boucle fermée dans l'installation.

Informations complémentaires :

Dans une installation sans bouclage ECS, l'eau chaude stagne dans la canalisation entre le chauffe-eau et les robinet et se refroidit peu à peu. Une fois le robinet ouvert, cette eau refroidie doit être évacuée avant que de l'eau chaude soit à nouveau utilisable. Selon la longueur de la tuyauterie, cela peut prendre jusqu'à deux minutes et même plus dans certaines anciennes conformations.