FAQ
Question : Qu'est-ce qu'une pompe à moteur ventilé ?
Réponse :
Dans une pompe à moteur ventilé, l'élément qui entre en contact avec le liquide (partie noyée) est séparée du moteur. Le joint de l'arbre de pompe dans la partie noyée est une garniture mécanique. La pompe est entraînée par un moteur connecté à l'arbre par un accouplement.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.