FAQ
Question : Qu'est-ce qu'une chemise de refroidissement et quand doit-elle être utilisée pour les pompes immergées ?
Réponse :
Une chemise de refroidissement, aussi appelée générateur de débit, garantit un débit d'eau suffisant au niveau de la surface du moteur pour le refroidir.
Dans un puits classique, la pompe est entourée par les parois du puits. Le moteur est installé sous la pompe. Puisque la pompe puise de l'eau par en dessous, l'eau circule le long des parois du puits, au-dessus de la surface du moteur et le refroidit.
Si la pompe est installée en eau libre, il n'y a pas de parois pour guider le flux d'eau au-dessus de la surface du moteur. Une chemise de refroidissement est donc nécessaire. Pour plus d'informations sur les chemises de refroidissement, contactez votre distributeur Grundfos.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.