FAQ

Question : Que se passe-t-il si la pompe fonctionne trop à gauche sur la courbe ?

Réponse :

Si la pompe fonctionne trop à gauche sur la courbe, cela signifie simplement que la pompe fournit une pression élevée, mais à un débit faible ou inexistant. Une pression élevée dans la pompe impose une contrainte à la roue et augmente ainsi la pression sur les roulements du moteur. Dans les cas extrêmes, cela endommagera la pompe et le moteur.

Si le débit est inférieur au débit minimum requis par la pompe, le liquide pompé peut aussi surchauffer et endommager la pompe. C'est pourquoi le fonctionnement de la pompe doit toujours se trouver entre les limites inférieure et supérieure. Idéalement, la pompe devrait fonctionner le plus près possible du point de rendement optimal afin de garantir une longue durée de vie et de minimiser sa consommation d'énergie.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.