FAQ

Question : Les disjoncteurs du démarreur ou les fusibles ont sauté. Quelle en est la cause ?

Réponse :

Les disjoncteurs se déclenchent et les fusibles sautent pour de nombreuses raisons : sous-tension, mauvaise conception, réglage trop faible pour le disjoncteur, courant triphasé asymétrique, court-circuit sur le moteur, câblage incorrect ou connexions électriques défectueuses, pompe usée ou colmatée, condensateur défectueux pour moteurs triphasés, disjoncteur exposé à une température ambiante supérieure à celle du moteur.

La pompe peut toutefois aussi être trop petite pour l'utilisation en question et ainsi fonctionner au-delà de son débit nominal. Dans ce cas, essayez de fermer partiellement la vanne de fermeture du côté pression afin de diminuer le débit jusqu'à ce que le courant moteur repasse sous les limites acceptables.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.