FAQ
Question : Quelle est la fiabilité d'un système de pompage distribué par rapport à un système traditionnel ?
Réponse :
Les circulateurs à rotor noyé sont fabriqués par Grundfos depuis 1959 et les entraînements à vitesse variable intégrée ont été introduits en 1991, permettant de concevoir des produits incroyablement fiables et qui ont fait leurs preuves. La version actuelle du MAGNA3 a été lancée en 2012 et plus d'un million d'unités ont été vendues dans le monde pour diverses applications.
La durée de vie prévue d'un MAGNA3 est de 10 ans, mais le circulateur peut facilement fonctionner plus longtemps que cela, et est plus que capable de s'adapter à tout type de vanne de régulation. Par ailleurs, s'il est connecté à un système de gestion technique du bâtiment (GTB), il sera en mesure de détecter les avertissements ou les alarmes sur les circulateurs, afin d'en avertir l'opérateur.
Informations complémentaires :
Les solutions de pompage distribué remplacent les plus grandes pompes centralisées et les vannes de régulation de débit consommatrices d'énergie par des pompes intelligentes plus petites placées à chaque étage du bâtiment. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie conséquentes et profitez d'un climat intérieur plus confortable.