Recherche et informations
Coup de bélier
Le coup de bélier est une force destructrice liée à l'incompressibilité de l'eau. Le phénomène se produit souvent lors du remplissage d'une tuyauterie vide ou de la fermeture rapide d'une vanne. Cela entraîne souvent du bruit et même la destruction de la tuyauterie, des vannes, etc.
L'impulsion des coups de bélier traversant la tuyauterie est la soudaine montée en pression qui se produit lorsque l'eau change rapidement de vitesse dans un système fermé.
Puisque l'eau est presque incompressible, l'énergie de l'eau en mouvement n'a nulle part où aller si une vanne est soudainement fermée. Cela peut entraîner une onde de pression qui force sur la tuyauterie, créant du bruit et, dans certains cas, la détruisant.
Bruit
Dans les grands bâtiments, les coups de bélier sont souvent problématiques en raison des différences géodésiques élevées qui nécessitent souvent une pression et une vitesse élevées lors de la phase d'accumulation. Dans les bâtiments collectifs et tertiaires, le bruit est souvent abordé et, dans cette perspective, éviter les coups de bélier est très important.
Vannes pour réduire les dommages
Les coups de bélier deviennent un risque lorsque les vannes se ferment rapidement dans une tuyauterie (électrovannes, par exemple). Les clapets anti-retour sont souvent utilisés pour éviter les chocs atteignant les pompes, minimisant ainsi le risque de destruction des pompes. Sur certaines électrovannes, le temps de fermeture peut être prolongé, réduisant ainsi l'effet d'un coup de bélier.
Dans les applications nécessitant une fermeture rapide des vannes, des amortisseurs spéciaux peuvent être utilisés. Un réservoir à membrane peut également aider à supprimer l'effet de coup de bélier.
Montée en pression progressive
Les coups de bélier deviennent également un risque lors du remplissage de tuyauteries vides. L'effet du coup de bélier apparaît lorsque la tuyauterie est pleine et que le liquide arrête brusquement son mouvement. Pour éviter cela, il peut être judicieux de remplir le système progressivement et de laisser la pression s'accumuler pendant une longue période. Certains groupes de surpression facilitent la montée en pression progressive et peuvent être préprogrammés pour minimiser le risque de coup de bélier.
La fonction de montée en pression progressive des coffrets de commande Grundfos minimise le risque de coup de bélier et de dommages potentiels sur la tuyauterie.