Article

Traiter et utiliser notre eau de façon plus judicieuse

Malgré la demande croissante en eau et en énergie, nous continuons à contaminer ou à gaspiller nos ressources disponibles. La disponibilité des ressources en eau dans le monde est de plus en plus limitée en raison de la pollution causée par le rejet de grandes quantités d'eaux usées insuffisamment ou non traitées dans les rivières, les lacs, les nappes phréatiques et les eaux côtières. Au total, 80 % de toutes les eaux usées sont rejetées dans la nature sans être correctement traitées.

Et comme de plus en plus de gens s'installent en ville, nous consommons collectivement plus de biens, qui nécessitent par la suite plus d'eau. Cette eau représente un pourcentage énorme de notre consommation quotidienne, mais elle nous est totalement invisible. Chaque produit que nous utilisons, mangeons ou portons consomment de l'eau pour sa production. Par exemple, il faut 8000 litres d'eau pour produire un jean, ce qui est beaucoup. Mais si nous commençons à utiliser la même eau plus d'une fois, avec la mise en œuvre de solutions intelligentes, nous pouvons inverser la tendance. De cette façon, cinq smartphones peuvent être fabriqués avec la même quantité d'eau, au lieu d'un seul.

Ces défis liés à l'eau se traduisent directement par des problèmes environnementaux, sociaux et économiques qui nous concernent tous. Nous avons tous un rôle à jouer. Les responsables politiques doivent mettre en œuvre la législation nécessaire, les villes doivent s'équiper de solutions à haut rendement énergétique et les entreprises doivent privilégier une utilisation, une réutilisation et un traitement responsables de l'eau.

Ensemble, nous pouvons assurer la distribution d'eau potable là où elle est nécessaire, réduire la consommation d'eau et d'énergie et minimiser les pertes d'eau, tout en préservant les ressources disponibles.

Réalités

Empreinte hydrique

Aujourd'hui, env. 90 % de l'eau est consommée au quotidien. Ce pourcentage élevé est utilisé pour maintenir une vie confortable et produire de la nourriture et des biens.

Source : Conseil mondial de l'eau

Comportement du consommateur

Les changements dans le comportement et les schémas de consommation devraient augmenter la demande en eau et en énergie d'environ 40 % et 50 % respectivement d'ici 2030.

Source : La Commission européenne : consommation croissante

Consommation d'eau

L'eau domestique ne représente que 10 % de la consommation totale d'eau dans le monde ; environ 70 % sont utilisés dans l'agriculture et les 20 % restants dans l'industrie.

Source : Conseil mondial de l'eau

Avec des solutions intelligentes, nous pouvons changer la donne

Pour résoudre certains des plus grands défis mondiaux liés à l'eau, les solutions intelligentes jouent un rôle crucial. Des solutions existent déjà pour aider à traiter les eaux usées, à limiter la contamination de l'eau et à réutiliser les eaux usées industrielles dans le but de réduire la consommation globale d'eau. Ces solutions peuvent transformer les déchets en ressources.

La réutilisation de l'eau transforme les eaux usées en ressources dans une installation de traitement de surface

Auparavant, Grundfos envoyait ses eaux de process CED à un centre de prétraitement sur site. Ici, elle a fait l'objet d'une filtration et d'un prétraitement de base avant d'être acheminée vers la propre installation municipale de traitement des eaux usées de la ville. Puis Grundfos a mis au point un système complet de traitement et de recyclage des eaux usées pour le rinçage CED. Plus de déchets, seulement des ressources.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Agir est le seul moyen de changer les choses. Vous trouverez ci-dessous quelques ressources d'information ainsi qu'un aperçu de nos solutions actuelles.