Recherche et informations
Vanne thermostatique
Les vannes thermostatiques sont installées sur les radiateurs et les convecteurs pour réguler la température ambiante. La vanne fonctionne automatiquement et se compose de deux éléments : un capteur et un corps de vanne. Le corps de vanne est monté directement sur le radiateur ou sur la tuyauterie d'alimentation du radiateur. Le capteur est monté sur le corps de vanne.
Le capteur peut être intégré ou installé en externe. Les capteurs externes peuvent être utilisés si le radiateur est situé derrière un filtre/couvercle, ce qui peut entraîner des erreurs de lecture de la température ambiante s'il est monté directement sur ou par le radiateur.
Le capteur fonctionne au moyen d'un soufflet à gaz. Le gaz se réchauffe à mesure que la température de la pièce augmente. Cela entraîne le déplacement d'une tige dans le corps de vanne, ce qui réduit le débit d'eau dans le radiateur. La distance entre la tige et le soufflet peut être modifiée en tournant l'élément de détection, ce qui modifie en conséquence le point de consigne de température ambiante.
Le corps de vanne peut être fourni avec un limiteur qui limite le débit d'eau maximal dans le radiateur pour assurer un refroidissement raisonnable de l'eau même lorsque le thermostat du radiateur demande une production de chaleur maximale.