Recherche et informations
Montée en pression progressive
Le coffret de commande Grundfos CU 351 intègre une fonction ''Montée en pression progressive'', qui assure un démarrage en douceur des systèmes dont les tuyauteries sont vides, par exemple.
Cette fonction peut être utilisée dans les applications suivantes :
- Irrigation
- Approvisionnement en eau avec alimentation électrique instable, afin de réduire les coups de bélier.
Le démarrage se déroule en deux phases, comme le montre l'illustration.
- Phase de remplissage
La tuyauterie est lentement remplie d'eau. Lorsque le capteur de pression du système détecte que la tuyauterie a été remplie, la deuxième phase commence. - Phase de montée en pression
La pression du système augmente jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint. La montée en pression se déroule sur un temps d'accélération. Si le point de consigne n'est pas atteint au terme du délai imparti, un avertissement ou une alarme s'affiche et les pompes s'arrêtent simultanément.
Le démarrage progressif du système permet les avantages suivants :
- Réduction des coups de bélier
- Plus de confort et de sécurité pour le consommateur