Recherche et informations
Rapport de puissance thermique sensible
Le rapport de puissance thermique sensible (SHR) est le terme utilisé pour décrire le rapport entre la charge thermique sensible et la charge thermique totale.
On peut utiliser la formule suivante :
SHR = q s / q t
q s = chaleur sensible (kW)
q t = chaleur totale (kW)
Par exemple, une valeur SHR de 100 % signifierait qu'un évaporateur refroidirait seulement l'air, c'est-à-dire une charge purement sensible. D'un autre côté, une valeur SHR de 80 % signifierait que 80 % de la charge de l'évaporateur est utilisée pour refroidir l'air (charge sensible), tandis que les 20 % restants assureraient la déshumidification (charge latente).