Recherche et informations
Charge de refroidissement sensible
La charge de refroidissement sensible est une mesure de la quantité d'énergie à retirer, par exemple, de l'air à l'intérieur d'un bâtiment, afin de maintenir une certaine température, quelle que soit la température extérieure. La charge de refroidissement doit être prise en compte lors du calcul de la capacité d'un système de refroidissement.
La charge de refroidissement sensible fait référence à la "température du thermomètre sec", c'est-à-dire qu'un système de refroidissement doit être capable de refroidir l'air dans un bâtiment, par exemple à une température requise, tout en tenant compte des facteurs externes.
Les facteurs qui influencent la quantité d'énergie nécessaire pour refroidir l'air dans un bâtiment sont les suivants :
- Fenêtres et portes vitrées avec rayonnement solaire
- Durée d'ensoleillement
- Nombre de personnes dans le bâtiment
- Éclairage électrique qui émet de la chaleur
- Équipement émettant de la chaleur, ex. : ordinateurs