Recherche et informations
Vanne de sécurité
Les vannes de sécurité sont utilisées pour protéger contre l'accumulation de pression excessive dans un circuit fermé. Le volume de liquide dans un circuit fermé change avec les variations de la température de ce liquide.
Dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, ce volume supplémentaire est stocké dans un vase d'expansion. Un maillon faible, sous la forme d'une vanne de décharge, est intégré dans le système pour protéger contre toute défaillance de cette fonction.
La vanne de décharge est réglée à une pression de déclenchement prédéfinie, équivalente à la pression de fonctionnement la plus élevée au sein du système, plus une quantité supplémentaire pour des raisons de sécurité. Dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, la purge à partir de la vanne de décharge se produira uniquement en cas de défaillance du vase d'expansion.
Une vanne de décharge est également utilisée dans la production d'eau chaude sanitaire. Lorsque l'eau est purgée d'un réservoir d'eau chaude, la température de l'eau diminue. Lorsque l'eau n'est plus purgée, la température dans le réservoir augmente à nouveau à mesure qu'il est chauffé. Il est impossible d'équiper un vase d'expansion dans ce système, puisque l'entrée du réservoir d'eau chaude est protégée contre le reflux par un clapet anti-retour. L'augmentation de la pression entraîne la purge depuis la vanne de décharge. Ainsi, la purge se déclenchera régulièrement dans la production d'eau chaude.
Les vannes d'isolement ne doivent pas être situées entre la source de chaleur dans le système et la vanne de décharge.