Recherche et informations

Réfrigérant

La tâche du réfrigérant est de transférer l'énergie d'un niveau et de la rejeter à un niveau supérieur. Il existe de nombreux types de réfrigérants primaires, chacun avec des caractéristiques techniques telles que la pression, la température, le contenu thermique, le volume spécifique et l'entropie pour chaque besoin.

L'utilisation des différents types de réfrigérants dépend de la taille des systèmes, mais aussi de l'année de production. Ces dernières années, la prise de conscience des problèmes environnementaux a provoqué un changement dans l'utilisation de différents réfrigérants. Les réfrigérants naturels sont donc de plus en plus populaires.

Le processus cyclique du réfrigérant peut être illustré dans un (h) LogP selon les conditions suivantes :

  1. Le réfrigérant est maintenu sous pression à température ambiante en tant que liquide sous-refroidi
  2. Le réfrigérant est détendu à une pression inférieure au point de saturation
  3. L'influence de la chaleur du liquide ou de la matière à refroidir fait bouillir le réfrigérant à basse pression dans l'évaporateur.
  4. Une fois que le réfrigérant est évaporé en vapeur sèche et saturée, il est comprimé dans le compresseur à une pression plus élevée que la vapeur surchauffée
  5. Dans le condenseur, la vapeur est condensée sous haute pression en échangeant l'énergie avec, par exemple, de l'air à une température inférieure à la température de saturation.

Types de réfrigérants principaux :

  • Les réfrigérants synthétiques de type CFC, HCFC et HFC ont un impact sur l'effet de serre.
    Par exemple : R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
  • Réfrigérants naturels : R717 (ammoniac) R290 (propane), R600a (isobutane), R744 (dioxyde de carbone)

Charge de réfrigérant

Il s'agit d'un terme utilisé pour le type et la masse de réfrigérant qu'une installation de réfrigération peut contenir dans des conditions données. Le type de réfrigérant doit être applicable à l'application et aux conditions ambiantes. Par exemple, les normes ASHRAE sont des recommandations générales concernant les conditions ambiantes locales pour les températures intérieures et extérieures, été comme hiver, dans tous les pays.

Tout réfrigérant doit être adapté à l'application et aux conditions ambiantes, de sorte que la performance soit efficace sur le plan énergétique et fiable. Un réfrigérant mal choisi peut entraîner une instabilité, un échange de chaleur inefficace et une consommation élevée du compresseur, entre autres effets indésirables.

Il est important de connaître la charge d'une installation de réfrigération, puisque le réfrigérant dans la plupart des pays est soumis à un contrôle environnemental. Presque toutes les installations de réfrigération perdent une partie de leur charge de réfrigérant à cause des garnitures, presse-étoupes, vannes, etc. au fil du temps.

Il est important de réparer et de réviser l'installation de réfrigération. La perte de charge de réfrigérant affecte la performance, les heures de fonctionnement et la fiabilité.

Réfrigérant secondaire

Le réfrigérant peut être divisé en réfrigérant primaire et secondaire. Un réfrigérant secondaire est généralement non toxique en petites quantités, bien que des quantités plus importantes doivent être évitées au maximum.

Le réfrigérant primaire est utilisé dans un système de refroidissement pour abaisser la température d'un réfrigérant secondaire, tel que la saumure. Le réfrigérant secondaire circule dans un système de refroidissement et est refroidi dans un échangeur de chaleur. Le liquide de refroidissement peut ensuite être utilisé à d'autres fins, par exemple pour le refroidissement des patinoires. Un réfrigérant secondaire est généralement non toxique en petites quantités, bien que des quantités plus importantes doivent être évitées au maximum.

Les pompes centrifuges Grundfos conviennent à la plupart des applications où le refroidissement est un élément essentiel du process.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.