Recherche et informations
Stations de pompage principales
Les stations de pompage principales sont souvent de grandes constructions en béton équipées de trois à six pompes. Les pompes fonctionnent en partie en parallèle et comme pompes de secours, de sorte qu'elles sont capables de faire face à de grands volumes d'eaux usées ou de crue. Les stations de pompage principales sont souvent la dernière station de pompage des eaux usées vers la station de pompage d'entrée de la station d'épuration.
Les pompes sont immergées ou en fosse sèche pour les mêmes raisons que pour les stations de pompage du réseau. Cependant, la tendance est à l'installation des grandes pompes en fosse sèche. Il est de plus en plus courant de faire fonctionner les pompes dans les stations de pompage principales via des variateurs de fréquence en raison du potentiel d'économies d'énergie.
Les stations de pompage principales sont généralement conçues pour recevoir les pompes auxquelles elles sont destinées. Il est important de s'assurer que la conception est suffisamment grande pour empêcher le débordement et qu'elle puisse supporter de nombreux démarrages/arrêts de la pompe par heure. La station doit être auto-nettoyante pour éviter le dépôt de boues et de débris, car cela pourrait boucher les pompes, les vannes et la tuyauterie et créer des problèmes d'odeur en raison de la production de sulfure d'hydrogène dans les boues septiques.
Lors de la conception de la station de pompage, il est important de tenir compte du fait que la station de pompage couvre une zone avec des systèmes d'assainissement séparés ou combinés.
Dans un système d'assainissement séparé, l'eau de pluie et les eaux d'égout sont acheminées dans différents systèmes parallèles. Un système achemine les eaux usées des foyers, des locaux industriels et des bâtiments collectifs et tertiaires, tandis que l'autre achemine les eaux de pluie, les eaux de crue et les eaux de ruissellement des parkings et souterrains.
Grundfos fournit des pompes de relevage pour fosses sèches et immergées avec commandes et surveillance pour les stations de pompage principales ainsi que pour les grandes stations de pompage préfabriquées.