Article

Les pompes intelligentes éliminent le givrage et les déclenchements intempestifs dans les systèmes de climatisation

Votre défi :

Des systèmes de climatisation bien contrôlés sont essentiels pour maintenir une température intérieure confortable et de faibles coûts de fonctionnement. Les systèmes à débit primaire variable (VPF) sont champions toutes catégories dans ce domaine. Cependant, pour éviter le gel et le déclenchement du refroidisseur, un débit minimum doit être maintenu et le système doit avoir des capacités de déchargement rapides. Cela peut être réalisé avec un système de commande précis, des compresseurs à débit variable, pompes, ventilateurs et by-pass bien régulés.

Notre solution :

Remplacer la vanne by-pass traditionnelle par une pompe Grundfos TPE3 vous permet de simplifier le système tout en maintenant un débit minimum. La pompe est régulée en mode ΔP constant, maintenant une pression constante, et donc un débit, au-dessus de l'évaporateur du refroidisseur, quelle que soit la charge du système. Dès que le débit dans le refroidisseur est au-dessus du débit minimum, la pompe TPE3 s'arrête toute seule. Cette approche permet de réduire la performance des pompes primaires à vitesse variable indépendamment des limites de débit minimum du refroidisseur.

En moyenne, 30 à 40 % de la consommation énergétique d'un bâtiment collectif et tertiaire provient du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Téléchargez notre livre blanc et découvrez comment des systèmes d'eau réfrigérée efficaces, tels que les systèmes à débit primaire variable, peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie, la pollution et les émissions de CO2.

La solution intelligente : Débit variable

VPF avec vanne by-pass

Un meilleur rendement au prix d'une complexité accrue

Les systèmes d'eau réfrigérée VPF atteignent un rendement et une performance impressionnants en adaptant la performance de refroidissement à la charge réelle. Mais si vous réduisez trop le débit et trop vite, de la glace risque de se former dans l'évaporateur. La solution consiste très souvent à installer une vanne by-pass dans la tuyauterie commune, afin de renvoyer l'excès de débit vers le refroidisseur lorsque les demandes des bobines de refroidissement ne sont pas assez élevées pour atteindre le débit minimum. Le résultat est un système où les compresseurs à débit variable, les ventilateurs de la tour de refroidissement, les pompes et la conduite by-pass nécessitent un contrôle précis pour que tous les composants fonctionnent ensemble.

VPF avec pompe by-pass

Le moyen économique de maintenir un débit optimal dans le refroidisseur

La pompe by-pass Grundfos régulée à température constante garantit que la performance de la pompe primaire est totalement indépendante des limites de débit minimum du refroidisseur. Cela permet d'éviter un excès de débit dans le système et de minimiser les coûts de fonctionnement. La complexité du système est également réduite puisque les seuls composants nécessaires à cette solution sont une pompe TPE3 et un capteur de pression différentielle.

Formation associée

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.