Article
L’hydraulique innovante propose un fonctionnement fiable pour un faible coût total et relève les défis des eaux usées collectives
La pompe est au cœur du réseau d’eaux usées. La disponibilité et le rendement de la pompe sont essentiels pour assurer un coût total d'exploitation limité et un débit optimisé tout en maintenant des niveaux de performance élevés.
Pour faire face à la complexité croissante des eaux usées collectives, Grundfos a développé la roue Open S-tube® semi-ouverte délivrant un rendement élevé sur une grande plage de fonctionnement. La roue Open S-tube® peut être ajustée pour un point de consigne spécifique et convient parfaitement aux eaux usées moyennement ou extrêmement chargées. Cette nouvelle conception hydraulique améliore la fiabilité et la durabilité de la solution de pompage, réduit les coûts d’exploitation et de maintenance et assure à l’exploitant d’être en conformité avec toutes les exigences réglementaires. Nous proposons désormais des pièces en fer blanc à haute teneur en chrome. La fonte au chrome confère une très bonne résistance comparé aux autres métaux tel que la fonte. Les roues sont également disponibles dans une version en acier inoxydable qui convient aux milieux corrosifs tels que l'eau salée et les solutions chimiques.
Grundfos continue de développer et d’améliorer la conception des pompes pour répondre aux besoins qui ne cessent d’évoluer en matière de relevage des eaux usées. La composition des eaux usées urbaines devient de plus en plus complexe en raison de la présence de particules solides en suspension, de matières organiques, d’huiles et de graisses, de fibres et polymères et d’autres substances posant de nouvelles problématiques. Les conditions climatiques extrêmes entraînent une variabilité des précipitations et des risques de crue.
Pour la nouvelle roue Open S-tube® des pompes SE/SL, nous avons effectué de nombreuses simulations afin de maintenir les niveaux de qualité et performance qui font la renommée de Grundfos. En réalité, nous avons mené bien plus de simulations que ce qu’il aurait été possible de faire en réalité. Et toutes nos simulations ont été validées par des tests physiques avancés. Nous soumettons les composants et les produits à des batteries de tests visant à contrôler leurs fonctionnalité et durabilité en situation réelle dans des installations complexes avant leur mise sur le marché.