Recherche et informations
Pompe à chaleur
Une pompe à chaleur HVAC est un système qui peut refroidir, chauffer et déshumidifier l'air d'une pièce, selon la demande. Ces systèmes ont un cycle de transfert de chaleur réversible.
Cela signifie que si l'air dans un bâtiment a besoin d'être refroidi, alors l'évaporateur qui produit l'air froid est placé dans le bâtiment et le condenseur qui produit la chaleur est placé à l'extérieur.
Si de la chaleur est nécessaire à l'intérieur du bâtiment, le processus est inversé. L'évaporateur du bâtiment est utilisé comme condenseur (produisant de la chaleur), le condenseur extérieur fonctionnant comme évaporateur. Le processus peut être inversé si nécessaire.
Un chauffe-eau à pompe à chaleur est une bonne alternative à un système de chauffage électrique. Les pompes Grundfos font généralement partie d'un système nécessitant une pompe à chaleur HVAC.