Recherche et informations

Désinfection

La désinfection est l'un des process les plus importants dans le traitement de l'eau. Cette étape permet d'éliminer les micro-organismes présents dans l'eau potable et dans les eaux de process afin de garantir une utilisation conforme à la réglementation en vigueur.

La désinfection de l'eau pour éliminer les micro-organismes est essentielle, en particulier lorsque l'eau est fournie par les lacs et rivières, etc.

Élimination des agents pathogènes
Les rivières et les lacs peuvent contenir des niveaux élevés d'agents pathogènes en raison de volumes rejetés peu ou non traités. Cela inclut également les eaux d'égout provenant des réseaux d'assainissement combinés qui évacuent les eaux d'égout non traitées lors des orages.

Réseaux d'eau domestique contaminés
Cependant, les réseaux domestiques alimentés par des puits "propres" sont souvent contaminés. Par conséquent, la plupart des installations d'eau potable dans les bâtiments collectifs et tertiaires sont désinfectées pour empêcher la formation microbiologique, comme les légionnelles, E. coli, etc.

Définition de la désinfection
La désinfection est définie comme l'élimination de 99,999 % des germes dans l'eau ou sur les surfaces. Elle peut être réalisée par différentes méthodes chimiques ou physiques. Cependant, chaque méthode présente des avantages et inconvénients :

  • Le chlore est souvent utilisé sous forme de chlore gazeux, comme solution commerciale d'hypochlorite ou comme hypochlorite électrolytique.
  • La solution de dioxyde de chlore doit être produite sur place à partir de produits chimiques, mais est plus efficace que le chlore/l'hypochlorite. Le dioxyde de chlore est capable d'éliminer le biofilm et a un long effet résiduel.
  • L'ozone est un gaz produit sur place à partir d'oxygène et dissous dans l'eau. C'est l'oxydant le plus efficace, mais avec une demi-vie très courte. Cette procédure n'offre aucun effet résiduel.
  • Le rayonnement UV à haute intensité comme méthode non chimique tue la plupart des bactéries, mais n'est efficace que dans la chambre UV et n'a aucun effet résiduel.
  • La filtration élimine les bactéries qui traversent le filtre. Cette méthode doit être considérée comme un premier contrôleur car elle n'a aucun effet résiduel.
  • La pasteurisation, bien que répandue dans les bâtiments collectifs et tertiaires, n'a qu'un effet limité. Elle ne retire pas le biofilm, l'effet sur les bactéries libres est limité et il n'y a aucun effet résiduel.

Génération de sous-produits
Au cours du process de désinfection, différents sous-produits sont générés par la réaction avec les composés dans l'eau traitée ou à partir du désinfectant lui-même.

Valeurs limites
Les valeurs limites doivent être respectées à tout moment. Les valeurs limites de la plupart des sous-produits sont disponibles dans les réglementations, directives et normes souvent spécifiques à différents pays ou applications.

Grundfos fournit des pompes doseuses au sein de systèmes de dosage (Vaccuperm) de chlore gazeux sous vide (Cl2), systèmes d'électro-chloration (Selcoperm) à l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et systèmes de préparation et de dosage (Oxiperm) de dioxyde de chlore (ClO 2)

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.