Recherche et informations
Surpression directe
Lorsqu'un groupe de surpression est directement connecté au réseau de distribution, cela s'appelle la surpression directe. En cas de surpression directe depuis le réseau de distribution, la pression du réseau dépend de la pression totale du système. Le groupe de surpression a donc besoin de moins d'énergie pour atteindre la consigne de pression de refoulement par rapport à un système où il n'y a pas de pré-pression. L'alternative est la surpression depuis un réservoir intermédiaire où la pré-pression serait normalement plus faible.
Systèmes compacts
Les groupes de surpression directe nécessitent moins d'espace que les groupes de surpression traditionnels alimentés par des réservoirs, ce qui les rend populaires dans les bâtiments où l'espace est limité.
Quand utiliser la surpression directe
La surpression directe est utilisée lorsque l'alimentation en eau est fiable.
Dans les régions où le réseau de distribution n'est pas fiable ou en période non favorable, un réservoir intermédiaire doit être privilégié. Dans certains pays, la surpression directe n'est pas autorisée en raison du risque de reflux dans les conduites d'eau.
Pour une surpression directe depuis le réseau de distribution, Grundfos fournit la gamme Hydro MPC ainsi que des pompes multicellulaires ou monocellulaires à aspiration axiale.