Recherche et informations
Tour de refroidissement
Une tour de refroidissement est utilisée pour retirer l'excès de chaleur d'un système de climatisation si la chaleur ne peut pas être utilisée à d'autres fins.
Si l'excès de chaleur d'un système de climatisation ne peut pas être utilisé à d'autres fins, il peut être évacué par une tour de refroidissement. La tour de refroidissement possède une armoire avec un condenseur et généralement un ou plusieurs ventilateurs. Le réfrigérant chaud provenant du système de refroidissement circule dans le condenseur et est refroidi par l'air circulant dans la tour de refroidissement. Le condenseur est aspergé d'eau pour augmenter son rendement. Cela exploite le fait que la température du point de rosée est inférieure à la température de l'air et qu'une surface humide transfère la chaleur plus efficacement. Si la tour de refroidissement est utilisée pour refroidir le réfrigérant primaire du système de refroidissement, on l'appelle condenseur évaporatif.
Les tours de refroidissement coûtent plus cher que les refroidisseurs à sec et sont principalement utilisées dans les grands systèmes de refroidissement ou les systèmes où la température extérieure est élevée. Dans de nombreuses régions du monde, la réglementation limite la taille physique d'un système de refroidissement, ce qui restreint l'utilisation des tours de refroidissement.
Les pompes Grundfos destinées aux tours de refroidissement incluent la gamme de circulateurs MAGNA et la pompe en ligne TPE3/TPE2.