Recherche et informations
Vanne papillon
Une vanne papillon appartient à une famille de vannes appelées vannes quart de tour. Le papillon est un disque métallique monté sur une tige. Lorsque la vanne est fermée, le disque est tourné de sorte qu'il bloque complètement le passage.
Lorsque la vanne est fermée, le disque est tourné de sorte qu'il bloque complètement le passage. Lorsque la vanne est entièrement ouverte, le disque tourne d'un quart de tour pour permettre un passage du liquide presque sans restriction. La vanne peut aussi être ouverte progressivement pour réguler le débit. Contrairement à un clapet à bille, la plaque est toujours présente dans le débit, de sorte qu'une chute de pression est toujours induite dans le débit, quelle que soit la position de la vanne.
La vanne papillon tire son nom de la façon dont une "image en forme de papillon" semble se former en tournant.
La vanne papillon est largement utilisée dans l'industrie chimique, les systèmes de traitement des eaux usées et l'approvisionnement en eau.
La vanne est conçue de façon à ce que le liquide n'entre pas en contact avec les pièces métalliques mobiles de la vanne. Le siège de vanne peut être fabriqué à partir de différents types de matériaux pour convenir à tout type de liquide.
Une vanne papillon est très robuste et nécessite très peu d'entretien.
Les vannes papillon sont généralement disponibles en tailles moyennes, grandes à très grandes (DN 40–600).
Grundfos fournit des pompes pour l'approvisionnement en eau, le traitement de l'eau potable et la gestion collective des eaux usées où les vannes papillon sont généralement utilisées.