Recherche et informations
Réservoir intermédiaire
Les réservoirs intermédiaires sont intégrés aux groupes de surpression pour alimenter le système si l'alimentation du réseau de distribution devient insuffisante. Ils sont également installés dans les groupes de surpression connectés en série. Un réservoir intermédiaire est également utilisé pour s'assurer que les poussées d'eau entraînées par les démarrages et arrêts des pompes n'affectent pas le réseau de distribution.
Dans certains pays, il est interdit d'installer des groupes de surpression directement sur le réseau de distribution. Cela afin de s'assurer qu'aucun reflux ne puisse avoir lieu dans le réseau, évitant ainsi le risque de contamination. Dans ces pays, les réservoirs intermédiaires sont une nécessité dans tous les groupes de surpression.
Dans les grands bâtiments, les réservoirs intermédiaires peuvent être utilisés pour diviser un groupe de surpression en un certain nombre de zones de pression gérables. Ici, les réservoirs intermédiaires alimentent à la fois les robinets de la zone de surpression du réservoir et de toutes les zones situées au-dessus.
Les réservoirs intermédiaires offrent les avantages suivants :
- Haute résilience du système puisqu'il y a un grand volume d'eau stockée dans les réservoirs intermédiaires
- Faible consommation d'énergie des surpresseurs car la pression est relativement faible en raison de la hauteur géométrique limitée du système
- Charge réduite sur le réseau électrique car la puissance du surpresseur est relativement faible
- Moins sensible aux coupures d'électricité
- Tuyauterie basse pression puisque la pression dans les zones est réduite en raison de la hauteur géométrique limitée
- Faible coût de cycle de vie
Les inconvénients sont les suivants :
- Investissement initial important
- Augmentation de l'encombrement des surpresseurs et des réservoirs dans les étages de service
- Forte perte de surface générant des revenus
- Risque accru de croissance de micro-bactéries dans les réservoirs intermédiaires
Dans la distribution d'eau, le terme "réservoir intermédiaire" désigne un réservoir d'eau fermé et non pressurisé, avec une lame d'air qui prévient tout risque de reflux dans le système.
Grundfos fournit des pompes et groupes de surpression pour la surpression dans les systèmes équipés de réservoirs intermédiaires.