Recherche et informations
Pompe à émulsion d'air
La pompe à émulsion d'air, aussi appelée pompe géante, exploite l'augmentation de l'apport d'oxygène dans l'eau sous pression. En même temps, l'air ascendant est utilisé pour relever et donc faire circuler l'eau. La pompe géante est donc parfaitement adaptée à l'aération et à la circulation de grands volumes d'eau. Une pompe à émulsion d'air est souvent utilisée dans les situations où la maintenance doit être réduite au minimum.
Il n'y a aucune pièce mobile dans la pompe elle-même, seulement une colonne montante dans laquelle le liquide et l'air sont combinés. Le système de pompage dans son ensemble ne nécessite pas de maintenance complète car un équipement est nécessaire pour injecter l'air dans la pompe.
L'air est injecté au fond de la colonne montante où il est combiné avec le liquide. Cela modifie la densité du liquide, ce qui fait monter ce dernier dans la colonne.
La performance d'une pompe à émulsion d'air dépend de deux facteurs :
- La longueur immergée (Hs) par rapport à la hauteur géodésique (Hgéo)
- Vitesse de l'air dans le liquide et vitesse du liquide dans la pompe. Plus la différence entre les vitesses respectives du liquide et de l'air est grande, plus le rendement global de la pompe est faible.
Dans des conditions optimales, la pompe à émulsion d'air peut atteindre des niveaux de rendement d'env. 35-40 % à Hs/H de 2/2,5 et une vitesse de l'air de 10 m/s.
Les pompes immergées Grundfos SP sont une alternative aux pompes à émulsion d'air, par exemple dans les puits profonds.