Recherche et informations

Un changement de paradigme dans les installations de refroidissement

Le pompage distribué Grundfos marque un changement de paradigme dans les installations de refroidissement vers une nouvelle ère de pompage décentralisé. Ce nouveau principe de pompage est une réponse à la demande croissante de refroidissement en élevant le confort et l’efficacité des bâtiments vers de nouveaux sommets. 

Pourquoi le pompage distribué est-il nécessaire ?

La demande mondiale en terme de climatisation a doublé en moins de 20 ans

La consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de près de 25 % d’ici à 20501. Et au cours des 20 dernières années, la demande mondiale en climatisation a presque doublé. Il est donc impératif de repenser les installations de refroidissement et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Le pompage distribué a le potentiel d’économiser jusqu’à 54 % d’énergie

De nombreux bâtiments fonctionnent avec des installations de refroidissement centralisées et inefficaces. Le remplacement de la vanne d’équilibrage et de régulation par une solution de pompage distribuée peut réduire de 54 % la consommation totale d’énergie de la pompe utilisée pour la boucle de refroidissement, ce qui représente d’importantes économies d’énergie2.

Environ 45 % des pompes en application eau réfrigérée fonctionnent la plupart du temps en charge maximale

On estime que 45 % des pompes des installations de refroidissement fonctionnent constamment en charge maximale3. Pourtant, cela est rarement nécessaire, car les installations de refroidissement ne fonctionnent que très rarement à ce niveau – environ 1 à 3 % du temps.

De nombreux bâtiments utilisent des installations de refroidissement inefficaces, ce qui entraîne une sur-pressurisation et un delta T faible. Cela est souvent dû à une mauvaise mise en service et à une utilisation peu optimisée de la pompe. Regardez cette vidéo pour découvrir comment le pompage distribué Grundfos peut minimiser la consommation d’énergie et maximiser le confort intérieur.


Les défis classiques 

En ce qui concerne les installations de refroidissement, de nombreux bâtiments fonctionnent encore avec des solutions inefficaces vieilles de plusieurs décennies. Par conséquent, ces systèmes seront généralement confrontés à un certain nombre de défis, tels qu’une mauvaise régulation de pompe, un delta T faible, des difficultés à se conformer aux normes énergétiques des bâtiments, ainsi que des complexités lors de la conception, de l’installation et de la mise en service.

On constate une certaine inefficacité lorsque les pompes, dont la taille est conçue pour un débit maximal du système et une perte de pression maximale, fonctionnent à une vitesse trop élevée. Il en résulte alors une sur-pressurisation et un delta T faible. Les vannes de régulation et d’équilibrage doivent donc limiter le débit et la pression, ce qui revient à contrôler la vitesse d’une voiture avec un frein à main.

Une mise en service inadéquate et une mauvaise régulation de pompe entraînent également des systèmes déséquilibrés et une consommation excessive d’énergie. Et ce n’est pas seulement le gaspillage d’énergie qui est le problème puisque le confort pour les occupants est également impacté. À cela s’ajoute le risque de pénalités si les exigences en matière de consommation d’énergie ne sont pas entièrement respectées.

Comment optimiser

Lors de l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’accent est souvent mis sur les systèmes de production d’énergie tels que les chaudières et les refroidisseurs. Cependant, il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur la distribution d’énergie puisqu’elle a un impact significatif sur la consommation globale.

Un système peut utiliser des pompes intelligentes à chaque étage d’un bâtiment pour optimiser cette distribution d’énergie, éliminant ainsi le besoin de vannes dans le bâtiment, la pression étant fournie uniquement quand et où elle est nécessaire.

Le remplacement des vannes par des pompes assurera une pression et un débit adaptés pour chaque terminal, à tout moment. Ce type de système basé sur la demande permet une mise en service facile, un système équilibré automatiquement tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, un delta T amélioré, une intégration transparente et une pression de pompage minimale. Tout cela se traduit par une réduction considérable de la consommation d’énergie.

La solution

Grundfos propose un nouveau principe de pompage pour les installations de refroidissement appelé pompage distribué. Il ne nécessite pas de vannes de régulation, d’équilibrage ou de régulation indépendante de la pression car celles-ci sont remplacées par des pompes intelligentes plus petites, telles que la Grundfos MAGNA3. La pression globale dans le système est nettement réduite, puisque chaque pompe ne génère que la quantité de pression nécessaire à chaque fois.

 

De plus, la grande pompe primaire est remplacée par une pompe plus petite et intelligente telle que la Grundfos TPE3, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies sur les coûts d’investissement. Ces pompes intelligentes sont connectées à des capteurs afin de s’adapter à la demande. Et cette conception du système permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et les dépenses totales.

 

En fin de compte, le pompage distribué Grundfos est le moyen le plus efficace de nos jours de faire circuler de l’eau réfrigérée dans les systèmes CVC. Il permet ainsi de renforcer le confort et l’efficacité des bâtiments, en économisant des coûts d’exploitation, du temps de mise en service et de l’énergie. Grâce au pompage distribué Grundfos pour les bâtiments collectifs et tertiaires, vous pouvez ainsi pleinement contrôler une installation de refroidissement, minimiser la consommation d’énergie et les coûts, et assurer un climat intérieur beaucoup plus confortable.

Explorez les solutions de pompage distribué

Le pompage distribué Grundfos permet d’équilibrer facilement les installations de refroidissement et d’améliorer le confort dans les bâtiments. Cette solution remplace les vannes d’équilibrage et de régulation traditionnelles par des pompes intelligentes.

Le pompage distribué Grundfos a aidé Ngee Ann, un grand bâtiment universitaire de Singapour, à augmenter le delta T de 28 % et à réduire l’énergie totale liée à la pompe de 54 %, tout en offrant un confort optimal aux utilisateurs du bâtiment.

SOURCES

Source1 : Rapport mondial « Cooling », Agence internationale de l’énergie (AIE), juin 2020 https://www.iea.org/reports/cooling

Source2 : Cas Grundfos Ngee Ann Polytechnic (Polytechnic Block 22), calcul des économies d’énergie du pompage distribué par rapport au système conventionnel

Source3 : Variations saisonnières de la charge, lors du calcul du rapport d’efficacité énergétique (EER) et de la valeur de charge partielle intégrée (IPLV) pour les installations de refroidissement

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.