La gestion de la pression avec un château d’eau

Découvrez comment conserver un château d’eau dans votre réseau en cas d’urgence et comment gérer simultanément la pression dans le réseau.

Un château d’eau ou un réservoir d’eau surélevé est une structure située au-dessus du niveau du sol contenant un certain volume d’eau et des raccordements de canalisations qui la rattachent au réseau de distribution d’eau.

Dans ce module, nous allons aborder le sujet suivant : comment garder un château d’eau dans le réseau en cas d’urgence et être en mesure de gérer simultanément la pression dans le réseau.

L’objectif principal d’un château d’eau consiste à stocker un volume d’eau au-dessus du niveau du sol pour maintenir la pression de l’eau dans le réseau de distribution. Les châteaux d’eau peuvent être utilisés pour réduire l’impact de la variation de la demande en eau, jouant le rôle d’un réservoir d’équilibrage. 

Le niveau d’eau du réservoir chutera lors des périodes de forte demande et augmentera lorsque la demande est faible.

La technologie peut améliorer considérablement la gestion de la pression dans les réseaux de distribution grâce aux entraînements à vitesse variable, aux pompes, à la régulation à pression proportionnelle et à la connexion aux données du réseau.

Autrement dit, il n’y a pas besoin d’un château d’eau, et les exploitants savent que la suppression d’un château d’eau dans le réseau présente des avantages. Cependant, pour une municipalité, il est parfois difficile de se résoudre à ne pas disposer d’un volume d’eau stocké au-dessus du niveau du sol dans la ville pour faire face à toute éventualité.

Mais ce n’est pas une fatalité. Il existe une solution pour conserver le château d’eau en cas d’urgence sans que le réservoir n’affecte la pression requise dans le réseau ou encore pour limiter la possibilité de faire chuter la pression dans le réseau.

Pour résoudre ce problème, utilisez un petit surpresseur pour fournir de l’eau au réservoir et une vanne hydraulique bidirectionnelle de régulation de débit pour tirer l’eau du réservoir.

Cela signifie que vous pouvez conserver un réservoir d’eau plein contenant une eau de bonne qualité en cas d’urgence, et en même temps, gérer la pression dans le réseau.

Voici comment cela fonctionne.

Le château d’eau alimentera le réseau en eau.

Lorsque le niveau d’eau dans le réservoir est à un niveau bas, la vanne de régulation se ferme, ce qui stoppe l’écoulement de l’eau dans le réseau. La pompe commence alors à pomper l’eau du réseau vers le réservoir.

Lorsque le niveau d’eau dans le réservoir est à un niveau élevé, la pompe s’arrête. Ce cycle se répète, car la vanne de régulation va se rouvrir et réguler le débit d’eau du réservoir vers le réseau sans affecter sa pression.

Il est possible de diminuer la pression dans le réseau selon les besoins tout en gardant le réservoir en cas d’urgence.

Si la pression du réseau est trop faible, la vanne de régulation s’ouvre pour maintenir une pression minimale dans le réseau. Et si la pression du réseau est supérieure à celle du réservoir, la vanne de régulation va s’ouvrir et laisser le réservoir se remplir sans avoir besoin de faire fonctionner le surpresseur.

Pour en savoir plus sur la manière d’utiliser la gestion de la pression pour réduire la pression du système dans le réseau, consultez le module 3.

Récapitulons ce que nous avons présenté dans ce module.

• Comment faire pour garder un château d’eau dans le réseau en cas d’urgence.

• Comment faire pour maintenir une bonne qualité d’eau dans le réservoir.

• Comment faire pour configurer l’équipement pour réduire la pression dans le réseau sans que l’eau stockée dans le château d’eau ne l’affecte.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé