DDD : Distribution d’eau pilotée par la demande

Découvrez comment réaliser des économies significatives grâce à la gestion de la pression et la solution intelligente de système de pompage DDD. La DDD permet de réduire les fuites ainsi que les coûts opérationnels et d'entretien, tout en améliorant l'efficacité et le confort.

La gestion de la pression représente une véritable opportunité pour les exploitants pour réaliser des économies importantes.

Dans ce module, nous allons voir combien la gestion de la pression dans les réseaux est efficace, permettant grâce une solution intelligente de pompage de réduire la quantité d’eau non facturée et les dépenses énergétiques.

Voyons comment fonctionne la solution intelligente de gestion de la pression de distribution proposée par Grundfos, solution dénommée DDD (Demand Driven Distribution).

Le DDD intègre le coffret de commande Grundfos CU 354 dans un système de gestion avancé de la pression.

Quand vous associez des mesures continues de la pression du réseau à un régulateur intelligent, vous optimisez la gestion de la pression dans votre système de distribution d’eau.

Dans le DDD, des collecteurs de données des capteurs sont placés à des points critiques du réseau de distribution.

Les données de pression mesurées dans le réseau sont transmises automatiquement 24 h/24, 7 j/7 une fois par jour à la station de pompage par SMS. Un algorithme Grundfos d’auto-apprentissage intégré dans le coffret de commande utilise les données de pression du réseau mesurées pour réguler dynamiquement la pression proportionnelle à la station de pompage assurant le maintien stable de la pression dans le réseau au niveau requis et en tout moment.

Autrement dit, le coffret de commande utilise les données de pression du réseau et recrée quotidiennement un modèle hydraulique pour déterminer le point de consigne optimal pour le fonctionnement de la station de pompage.

La particularité de ce système DDD réside dans sa capacité d’auto-apprentissage et son automatisation. Il suffit à l'exploitant d'entrer les points de consigne critiques qu’il souhaite avoir dans le réseau et laisser le DDD s’occuper du reste. Il paramètre aussi le système de pompage à son installation.

Voyons maintenant les avantages d’une gestion optimisée de la pression pour les exploitants. Le DDD offre deux avantages immédiats : une diminution des fuites ainsi que des économies d'énergie. Examinons les avantages du DDD :

Avantage n° 1 : Diminution des fuites

L’impact des quantités d’eau non facturée peut être élevé sur l’équilibre financier des exploitants, en raison de la perte de revenus générée et de coûts opérationnels additionnels.

- La gestion optimale de la pression à l'aide du DDD stabilise et réduit la pression moyenne, entraînant une diminution des fuites jusqu’à 15 % en fonction des matériaux utilisés et du type de fuites dans les canalisations.

- Bien qu’une quantité moins importante d'eau soit distribuée dans le réseau, grâce à la réduction des fuites d'eau la proportion d'eau facturée et donc payée augmente.

Avantage n° 2 : Rendement énergétique

Les systèmes d'alimentation en eau consomment énormément d'énergie au cours des différentes étapes, depuis la production jusqu’à la distribution. La consommation excessive d’énergie est souvent due à des systèmes maintenant une pression trop élevée dans le réseau. C’est aussi l’excès de pression qui entraîne des ruptures dans les canalisations.

• La réduction de la pression excessive peut entraîner une réduction moyenne de 25 % des dépenses énergétiques liées au pompage.

Avantage n° 3 : Coûts de fonctionnement et de maintenance

Les exploitants devront faire face à de nombreux défis liés aux réseaux de distribution et leur rénovation dans les 10 à 30 prochaines années. Les investissements seront coûteux ; il est donc urgent de procéder à une hiérarchisation et une optimisation de ces derniers.

• Une réduction de 10 % de la pression moyenne permet de diminuer les coûts de détection active des fuites de 10 %.

• La stabilisation de la pression sur 24 heures s’est révélée efficace pour réduire les ruptures de canalisations. Des études montrent qu'une baisse de la pression nocturne de 16 % permet de diminuer de moitié le taux de rupture des canalisations.

Avantage n° 4 : confort optimal

La satisfaction des abonnés et la qualité du service sont des préoccupations majeures des exploitants, dont les clients souhaitent bénéficier d’une pression d'eau suffisante et stable.

• Le DDD permet à l'opérateur de définir une pression cible pour le réseau. Le coffret de commande fait en sorte que celle-ci soit fournie 24 h/24, 7 j/7, y compris en période de pointe lorsque la demande est forte. De plus, la stabilisation de la pression offre à l'utilisateur final au quotidien une expérience inégalée.

En plus des avantages de la réduction des fuites d'eau, de l'amélioration du rendement énergétique, de la réduction des coûts opérationnels et de l'amélioration du confort évoqués plus tôt, l'impact sur les coûts de maintenance à long terme est également considérable, en raison d’une plus longue durée de vie du réseau de canalisations.

Nous avons vu comment le DDD de Grundfos permet de réduire la fréquence et les effets des des ruptures de canalisations en adaptant la distribution à la demande réelle en eau et en stabilisant la pression, comme décrit ci-dessus. Cette solution permet à l'exploitant d'économiser de l'argent et de réduire le coût de possession du système de distribution d'eau.

Récapitulons :

- Comment le DDD associe les mesures précises de la pression du réseau au coffret de commande intelligent de la station de pompage pour une gestion efficace de la pression

- Comment il réduit les fuites d'eau, améliore le rendement énergétique réduit les coûts de fonctionnement et de maintenance et augmente le confort des abonnés

- Comment il permet de réduire la quantité d’eau non facturée, la consommation d'énergie et les coûts de réparation, en limitant les ruptures de canalisations et en prolongeant la durée de vie des réseaux de distribution.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé