Méthodes de désinfection de l’eau
Découvrez les différentes méthodes de désinfection de l’eau et laquelle est la plus efficace.
Il faut désinfecter l’eau dans de nombreux systèmes d’eau domestiques pour empêcher les bactéries Legionella d’infecter les utilisateurs finaux.
Il existe plusieurs méthodes disponibles pour désinfecter l’eau.
Pour savoir laquelle est la plus efficace, évaluez chaque méthode selon une série de paramètres différents, que nous allons maintenant analyser. Il y en a huit :
La possibilité d’éliminer le biofilm.
La possibilité de tuer les bactéries dans le biofilm.
La possibilité de tuer les bactéries libres.
La possibilité de désinfecter l’eau sans y laisser un goût ou une odeur.
Le coût du cycle de vie de la méthode.
Le risque de brûlure lié à la méthode.
L’efficacité de la méthode par rapport aux bactéries dans les impasses, et l’effet à long terme de la méthode sur les bactéries et le biofilm.
Remarquez que l’une des méthodes les plus populaires de désinfection de l’eau, le traitement thermique, ne présente pas deux caractéristiques très importantes : la possibilité d’éliminer le biofilm et un effet à long terme.
En fait, la seule méthode qui obtient de bons résultats sur chaque paramètre est celle qui utilise le dioxyde de chlore comme désinfectant de l’eau.
Nous allons maintenant analyser cette méthode de manière approfondie et montrer comment elle fonctionne plus en détail.
Le dioxyde de chlore est fait de chlorite de sodium et d’acide chlorhydrique.
Lorsque les deux composants sont mélangés, un désinfectant oxydant se forme avec les sous-produits inoffensifs que sont le sel et l’eau.
Le dioxyde de chlore a la capacité de détruire les protéines de transport dans la bactérie Legionella, et ainsi de tuer les bactéries.
Il élimine également tous les autres organismes vivants de l’eau, tels que les virus, les champignons et les algues.
Ce produit élimine efficacement le biofilm dans les réservoirs et la tuyauterie.
Les scientifiques ont mené une étude sur le biofilm dans des tubes en silicone et ont constaté qu’après six jours de traitement au dioxyde de chlore, le biofilm avait presque été éliminé intégralement.
Le dioxyde de chlore est aussi doux qu’efficace.
Il nécessite beaucoup moins de produits chimiques que les autres biocides.
Le dioxyde de chlore est injecté dans le système d’eau à l’endroit où le réseau d’eau municipal pénètre dans le bâtiment.
Si vous voulez traiter uniquement l’eau chaude, le point d’injection est ici.
Résumons donc rapidement les avantages du dioxyde de chlore pour désinfecter l’eau :
– Le dioxyde de chlore élimine le biofilm, les bactéries libres et les bactéries dans le biofilm.
– Il n’a aucun effet sur l’odorat et le goût.
– Il est efficace dans les impasses.
– Il a un faible coût de cycle.
– Il n’est pas sensible au pH.
– Il a un long effet résiduel.
– Il n’y a pas de risque de brûlures.