Ecademy Test

6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

8 - Water boosting in commercial buildings

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 5 sur 6 Intermédiaire

How is it possible to make sure that an entire system performs at the best efficiency point at all times?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 8 - Water boosting in commercial buildings

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 8 - Water boosting in commercial buildings l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: What is the purpose of a booster pump?
A: To increase water pressure
Correct
Q: What are the benefits of an IE4 motor?
A: Fitted with a frequency drive the motor can adjust its speed to demand to lower energy consumption and wear
Correct
Q: What is the benefit of a booster pump with variable speed
A: The pump automatically adjusts to changes in the water consumption to keep energy usage as low as possible
Correct
Q: What is the purpose of pressure relief valves?
A: They reduce the pressure on the lower floors in single booster systems
Correct
Q: How is it possible to make sure that an entire system performs at the best efficiency point at all times?
A: An intelligent controller
Correct
Q: Why are pressure relief valves not required in an intelligently designed boosting solution?
A: There is no excessive pressure in the system