Bon choix de pompes pour différents types d'eaux usées
Comprendre l'impact de l'origine des eaux usées pour choisir les pompes adaptées.
Afin de sélectionner la meilleure pompe pour un système de refoulement, il est important de connaître le type d'eaux usées.
Ce module vous donnera une vue d'ensemble des différents types d'eaux usées rencontrés dans les infrastructures et des conseils pour sélectionner les pompes les mieux adaptées.
L'objectif d'un système d'évacuation des eaux usées est de réduire au strict minimum l'impact sur la santé et les risques d'inondations.
Globalement, il existe quatre types d'eaux usées :
- les eaux de drainage
- les eaux de pluie
- les effluents/eaux grises
- et les eaux noires
Tous les types de pompes pour eaux usées ne sont cependant pas équivalentes. Les pompes de drainage et les pompes pour effluents/eaux grises ne sont pas adaptées aux eaux noires. Et pour ces dernières, il faudra utiliser des pompes adaptées à tous types d'eaux usées.
L'un des facteurs déterminants est la taille du passage libre dans la pompe. Plus l'eau usée contient de solides, plus le passage libre doit être grand, de même que lorsque le débit requis est important.
Examinons les types d'eaux usées un par un pour comprendre leur nature et expliquer ce que l'on attend d'une pompe pour être efficace.
Les eaux de drainage sont des eaux usées sans déchets de toilettes ou impuretés comme le papier, les couches et les fibres textiles qui peuvent provoquer des obstructions.
Comme il n'y a pas de solides dans l'eau de drainage, une pompe de drainage submersible comme l'Unilift, avec des roues semi-ouvertes et un passage libre de 10-12 mm, est idéale pour ce travail. Si l'eau contient des impuretés, une crépine à l'entrée de la pompe garantit que ces dernières ne pourront pas pénétrer dans la pompe.
L'eau de pluie - également appelée eau de surface - est plus ou moins identique à l'eau de drainage. La différence est que l'eau de pluie peut contenir des impuretés comme du sable et du gravier. Normalement, l'eau de pluie nécessite également une plus grande capacité de pompe que les applications de drainage.
Si une pompe de drainage comme l'Unilift 12 ne suffit pas à répondre à la capacité requise - par exemple dans les zones à risque de fortes pluies - une pompe de relevage avec un plus grand passage libre et un plus grand débit est mieux adaptée.
Il peut s'agir par exemple d'une pompe SL ou d'une pompe SE avec un moteur plus puissant et une roue S-tube ou une roue SuperVortex avec un passage libre de 50-100 mm, en fonction du débit requis.
Les effluents/eaux grises sont des eaux usées sans déchets de toilettes. Il s'agit généralement de rejets provenant, par exemple, de blanchisseries, d'aires de lavage de voitures, d'aires de dégivrage dans les aéroports ou de parkings, contenant des matières dissoutes ou en suspension, comme des fibres textiles, des feuilles d'arbres et autres, susceptibles de bloquer une pompe de drainage.
Comme les effluents/eaux grises ne contiennent que de petites impuretés, une telle pompe comme l'Unilift avec un passage libre de 30 à 35 mm peut suffire. Cela dépendra toutefois du débit requis, puisque plus le débit est élevé, plus le passage libre doit être grand.
Si la plage de performance de la pompe Unilift est insuffisante, une pompe SL ou SE avec un moteur plus puissant et une roue S-tube ou SuperVortex sera un bon choix.
Les eaux noires sont des eaux usées qui s'écoulent des toilettes.
Ces dernières proviennent des habitations, des bâtiments commerciaux, des stations de relevage municipales - et leur composition varie en fonction de la source.
Les eaux noires provenant des ménages sont des eaux qui ont été utilisées dans les cuisines, les salles de bains, les toilettes et les buanderies. Ces eaux usées contiennent des éléments tels que des déchets WC, des détergents ou d'autres produits chimiques dont la valeur ph est comprise entre 4 et 9.
Les pompes Unilift, SL ou SE, équipées d'une roue Vortex ou d'une roue à canal avec un passage libre de 50-65 mm, sont idéales pour le traitement des eaux usées des ménages.
Si le débit ne dépasse pas 1 à 4 litres par seconde, une pompe dilacératrice est une alternative appropriée - par exemple dans les systèmes sous pression dans les zones faiblement peuplées sans réseau gravitaire.
La différence entre les eaux usées des ménages et celles des bâtiments commerciaux et des stations de relevage municipales réside dans leur composition, qui est souvent très disparate. Il n'est pas rare de trouver dans ces eaux usées des objets tels que des bas en nylon, des sacs en plastique, des couches, des serviettes hygiéniques, des gants...
Pour éviter le colmatage, une pompe de relevage de type SL ou SE, équipée d'une roue S-tube ou SuperVortex avec un passage libre d'au moins 80 mm, constitue un choix fiable.
La roue S-tube brevetée par Grundfos est idéale pour les applications qui ont une teneur en matière sèche de 3% maximum et qui nécessitent un grand passage libre ainsi qu'une efficacité hydraulique élevée.
La roue SuperVortex est adaptée aux eaux usées dont la teneur en matière sèche est de 5 % maximum. Ce contenu peut être :
- de grandes quantités de solides
- de grandes quantités de fibres
- des boues gazeuses
- et des abrasifs
La connaissance des eaux usées à pomper est une étape essentielle pour bien choisir la pompe et la roue les mieux adaptées.
En règle générale, plus il y a de solides ou plus le débit est élevé, plus le passage libre dans la pompe doit être important.