Voyons en détails les composants du poste et son mode d'installation
Jetons un coup d'œil à l'intérieur du poste de relevage et plus particulièrement sur les capteurs.
Les stations de pompage des bâtiments commerciaux et des réseaux municipaux sont soigneusement conçues pour pomper les eaux usées que les ménages et les bâtiments tertaires rejettent chaque jour.
Mais que faut-il faire concrètement pour garantir des conditions de fonctionnement optimales dans le poste ?
Dans ce module, nous vous emmènerons 'sous terre' et à l'intérieur d'une station de pompage pour examiner de plus près ses composants essentiels et passer en revue le mode d'installation, en mettant l'accent sur les capteurs de niveau.
Les supports de rail de guidage supérieur et les systèmes d'accouplement automatique sont les premiers éléments à être installés.
Une fois qu'ils sont en place, les tuyaux de refoulement sont installés, puis viennent les clapets anti-retour et les robinets d'arrêt.
Les robinets d'arrêt sont là en secours au cas où les clapets anti-retour, qui empêchent le reflux des eaux usées, devraient être réparés.
Vient ensuite le collecteur - ou le tuyau de refoulement commun. La distance à laquelle il doit être placé sous le niveau du sol dépend des réglementations locales, mais en général, il faut descendre d'environ un mètre afin de le protéger contre le gel.
Avant que les pompes ne soient descendues dans le poste, les rails de guidage sont installés.
Ils permettent aux pompes de se mettre en place, en utilisant uniquement leur propre poids.
Faisons maintenant un zoom sur les capteurs de niveau, qui sont la clé d'un fonctionnement fiable du poste, car le débit entrant et le niveau d'eau varient en permanence.
Dans une installation double avec fonctionnement alterné, il y a généralement quatre capteurs - un pour le niveau d'arrêt commun, un pour le niveau de démarrage, un pour le niveau d'alarme et un pour l'activation de la pompe de secours.
Lorsque l'eau atteint le niveau de départ, le capteur de niveau active la pompe.
Lorsque l'eau descend jusqu'au niveau d'arrêt, le capteur le plus bas arrête la pompe. Il est important que le capteur soit placé de façon à ce que le volume minimum dans le poste soit suffisant pour éviter que la pompe aspire de l'air, ce qui pourrait désamorcer la pompe.
Si, pour une raison quelconque, la pompe ne démarre pas au niveau de départ et que l'eau continue à monter, le capteur d'alarme se déclenche.
Le capteur le plus haut est connecté à la pompe de secours qui sera activée et pompera jusqu'au niveau d'arrêt.
Un système à fonctionnement parallèle est généralement utilisé dans les systèmes unitaires, évacuant eaux usées et eaux de pluie dans la même conduite. Les systèmes à fonctionnement parallèle comportent généralement quatre capteurs - un pour le niveau d'arrêt commun, un pour le niveau de démarrage 1, un pour le niveau de démarrage 2 et un pour le niveau d'alarme.
Par temps sec, seules les eaux usées seront évacuées et les deux pompes alterneront sur le capteur de niveau de démarrage 1.
Par temps de pluie, le débit entrant peut être supérieur à la capacité d'une pompe et le niveau d'eau augmente jusqu'au niveau de démarrage 2. Le capteur activera la pompe de secours et les deux pompes fonctionneront en parallèle jusqu'au niveau d'arrêt.
Si, pour une raison quelconque, la pompe ne démarre pas au niveau 2 et que l'eau continue à monter, le capteur d'alarme se déclenche.
Dans le cas d'un fonctionnement en parallèle, il n'est pas rare d'avoir une troisième pompe - une pompe de secours - avec un cinquième capteur placé au-dessus du capteur d'alarme. En cas de panne de la pompe 1 ou 2, il doit y avoir une pompe de secours pour éviter l'inondation.
Dans cet exemple, nous avons des interrupteurs à flotteur comme capteurs de niveau, mais il aurait également pu s'agir d'un transducteur de pression, d'un capteur à ultrasons ou d'électrodes.
Enfin, il y a l'inclinaison des bords du fond de poste comprise entre 45° et 60° qui jouent un rôle important dans le maintien de conditions d'exploitation optimales.
Tout d'abord, leur construction minimise le risque de zones de stagnation où les sédiments pourraient s'accumuler.
De plus, le diamètre réduit du fond contribue à augmenter la vitesse de l'eau, ce qui facilite le pompage des solides.
Si la législation locale l'exige, une station de pompage peut également être conçue avec une chambre à vannes séparée. De cette façon, le service et la maintenance des vannes peuvent être effectués sans contact direct avec le poste.
Il est évident que les stations de pompage sont dimensionnées avec le nombre de pompes nécessaires pour gérer le débit entrant, mais les autres équipement à l'intérieur du poste sont les mêmes afin de garantir des conditions de fonctionnement optimales à tout moment.
Pour faciliter le dimensionnement, Grundfos a développé un 'créateur de station de pompage', qui vous permet de concevoir votre propre station en quelques minutes. Le Pumping Station Creator est disponible sur notre site web et vous aidera à :
- Dimensionner un poste de relevage y compris les pompes et les coffrets commandes.
- Obtenir une documentation complète, y compris des dessins en 3D de votre station.
Toutes les solutions disponibles dans Pumping Station Creator sont naturellement marquées CE.