Sommes-nous en train de détruire les eaux souterraines

En substance, les eaux souterraines constituent une ressource durable lorsqu’elles sont gérées avec soin. L’utilisation durable de ces eaux exige des connaissances en matière de subsurfaces et des diverses menaces qui pèsent sur les ressources en eaux souterraines. Écoutez le professeur Anders Vest Christiansen expliquer les menaces qui pèsent sur les eaux souterraines et ce que nous pouvons faire pour les dissiper.

L’eau souterraine est une ressource utile. 

Utilisée correctement,  elle donne accès à de l’eau potable pour l’irrigation et la consommation.  

Mais de nombreuses menaces planent sur la nappe souterraine.  

Les plus grandes sont la pollution et le changement climatique.  

Le changement climatique se présente sous différentes formes.  

Généralement, les zones arides ou humides le sont de plus en plus.  

Le problème de la nappe souterraine est le manque de précipitations.  

Ce phénomène a été observé dans de nombreuses régions du monde  avec des périodes sèches plus longues et violentes ces dernières décennies.  

De plus, les précipitations sont plus abondantes et violentes.  

La nappe aquifère baisse en raison de la prolongation des périodes sèches.  

L’extraction de plus d’eau souterraine pour la consommation ou l’irrigation  ne fera qu’en accélérer l’épuisement naturel.  

En plus de la sécheresse, les épisodes pluvieux sont de plus en plus violents.  

Il s’agit d’un véritable problème pour la recharge de la nappe souterraine.  

En effet, quand ces épisodes violents se produisent,  beaucoup d’eau s’écoule sur la surface et atterrit dans les ruisseaux et rivières  sans avoir eu le temps de s’infiltrer et former une nouvelle nappe souterraine.  

Ailleurs, d’autres conséquences ont été observées.  

Au Danemark, nous avons de plus en plus de précipitations tout au long de l’année.  

Ces précipitations ont pour effet immédiat la hausse de la nappe aquifère.  

Dans certaines régions du Danemark,  la nappe phréatique a augmenté de moins d’un mètre en dessous de la surface.  

En cas de fortes pluies,  il y aura probablement des inondations.  

En effet, la capacité tampon du sol pour retenir l’eau  est très limitée.  

La dernière conséquence du changement climatique est l’intrusion d’eau salée.  

Alors que le niveau de la mer augmente,  l’eau salée pénètre davantage dans les aquifères à proximité des côtes  et déplace donc les ressources en eau douce.  

Les conséquences peuvent être diminuées  en déplaçant les points d’extraction d’eau souterraine dans les terres.  

D’autre part, de nombreuses personnes vivent près des côtes  et dépendent des ressources en eau douce.  

Le changement climatique affecte nos ressources en eau souterraine.  

Une chose est sûre : le processus est en cours  et nous commençons à peine à en observer les conséquences concrètes.  

De plus, la pollution est une véritable menace pour la nappe souterraine.  

Elle peut provenir de fuites de sites d’enfouissement non protégés  ou de pesticides agricoles.  

En raison de leur ancienneté, il faut souvent plusieurs décennies  avant de pouvoir établir l’ampleur de la pollution des nappes souterraines.  

Au Danemark, l’âge moyen de la nappe souterraine est d’environ 50 ans.  

Cela signifie que les nappes souterraines seront probablement polluées  même si les sites qui les ont polluées ne sont plus actifs.  

Remédier aux conséquences de la pollution et du changement climatique ou les limiter  nécessite des connaissances.  

Il faut savoir où se trouve l’eau. L’aquifère est-il petit ou grand ?  Y a-t-il de l’eau salée en dessous ? D’où vient le réapprovisionnement en eau ?  Y a-t-il une source polluante non loin ?  Ces questions sont abordées lors de la conception de nouveaux champs de captage.  

Nous essayons d’obtenir autant d’informations que possible  et cartographions les couches du sous-sol.  

Nous identifions les zones de recharge pour voir si des sources sont contaminées.  

Ensuite, nous modélisons le débit d’eau pour définir un taux d’extraction durable.  

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique