Présentation du pompage distribué Grundfos

Découvrez le pompage distribué Grundfos et comment ce dernier améliore les performances des installations CVC avec un système d’équilibrage automatique pour n’importe quelle charge, et offre d’importantes économies d’énergie et une mise en service simple.

Dans ce module, nous vous présenterons les  avantages du pompage distribué Grundfos.

Nous expliquerons également en quoi le pompage distribué améliore les performances des installations CVC. De nombreux facteurs sont intégrés lors de la conception d’une installation de refroidissement pour  les bâtiments collectifs et tertiaires.

La climatisation d’un bâtiment passe généralement par de grands refroidisseurs et pompes centralisés dans la salle des machines pour faire circuler l’eau autour de la branche d’eau réfrigérée.

La régulation du débit en raison de différents besoins en eau réfrigérée se fait généralement grâce à des vannes d’équilibrage et de régulation, habituellement situées à proximité des unités terminales.

La régulation dynamique du débit exercée par les vannes permet de limiter l’énergie créée par les pompes primaires et/ou secondaires. Les installations d’eau réfrigérée comprenant de grandes pompes primaires, ou des pompes primaires/secondaires incluant des vannes, sont conçues de cette manière depuis des décennies, lorsqu’une importante quantité d’énergie est gaspillée.

Le pompage distribué représente donc une solution permettant un potentiel considérable d’économies d’énergie. Néanmoins, ces installations possèdent plusieurs problèmes communs qui engendrent... un pompage excessif et donc un gaspillage d’énergie.

Le confort peut également être réduit. La mise en service et l’équilibrage représentent l’un de ses problèmes. Cette procédure prend généralement beaucoup de temps et est très fastidieuse, mais elle demeure indispensable au fonctionnement optimal d’une installation.

Le processus d’équilibrage doit être réalisé de manière périodique pour garantir les meilleures performances du bâtiment. Un mauvais équilibrage ou une mauvaise mise en service conduit à des performances altérées et  une consommation excessive d’énergie. Si une installation est mal équilibrée, le débit des unités terminales approvisionnées ne sera pas adapté.

Cette tendance est d’autant plus visible dans des conditions de charge partielle. Cela engendre une diminution du confort et un pompage excessif de l’installation, et donc à une consommation excessive d’énergie. Cela peut potentiellement conduire à un faible delta T.

Mais que se passe-t-il si nous repensons la conception de l’installation ? Le pompage distribué Grundfos est la solution à ces problèmes. Grâce à des pompes intelligentes au lieu de vannes, votre installation d’eau réfrigérée est plus intelligente et économe en énergie.

Un pompage distribué Grundfos met à contribution le circulateur sans entretien immergé MAGNA avec régulateur de vitesse variable intégré et clapets antiretour, afin d’empêcher le refoulement.

Les pompes distribuées garantissent une pression et un débit optimaux pour chaque unité terminale grâce à un capteur de température externe situé dans le conduit d’aération raccordé à la pompe distribuée. Ainsi, le débit approprié est garanti et correspond à la charge de chauffage réelle.

Avec des pompes distribuées, la taille des pompes primaires gérées par une nouvelle logique de commande peut également être considérablement réduite. Cette nouvelle conception offre un confort de climatisation idéal au moment et à l’endroit où vous en avez besoin dans le bâtiment.

Grace aux pompes distribuées Grundfos, la climatisation devient plus intelligente tout en consommant moins d’énergie et profitez des avantages suivants : un système automatiquement équilibré pour n’importe quelle charge ; d’importantes économies d’énergie ; une mise en service simple et rapide ; un confort et une température intérieure améliorés. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 15 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire