Une introduction aux différents types de pompes de base

Accédez à une courte présentation sur les types de pompes les plus répandus et sur leur utilisation.

De nombreuses solutions sont proposées pour vos besoins en matière de pompes.

Dans ce module, nous vous donnerons un aperçu général des deux principaux types de pompes qui existent et des pompes les plus répandues de nos jours. Commençons. Les pompes centrifuges sont de loin les pompes les plus utilisées. Dans une pompe centrifuge, les fluides sont transportés par l’énergie de rotation qui est créée par une machine ou un moteur électrique.

L’autre type de pompe que l’on retrouve est la pompe volumétrique. Avec les pompes volumétriques, le débit varie d’après de la vitesse de la pompe. Ces pompes conviennent davantage à des liquides plus épais que l’eau. Maintenant que nous avons vu ensemble les deux principaux types de pompes, jetons un œil à quelques-unes des pompes les plus fréquemment utilisées.

Nous y trouvons : les pompes à aspiration axiale ; les pompes en ligne ; les pompes submersibles ; les pompes multicellulaires ; les pompes JET ; les pompes immergées ; les pompes doseuses ; et les pompes à plan de joint. Examinons ces pompes une à une. Les pompes à aspiration axiale sont les pompes centrifuges les plus répandues tous secteurs confondus.

Les pompes à aspiration axiale sont divisées en deux groupes : les petites à aspiration axiale pour les installations de pression domestiques, et les grandes pompes à aspiration axiale qui sont pour l’irrigation, l’adduction d’eau et les processus industriels.

Les pompes en ligne possèdent un système d’aspiration et de refoulement disposé en ligne, d’où leur nom. Elles sont utilisées comme circulateurs lorsque l’eau circulant dans un système de tuyauterie doit être pressurisée. Les pompes en ligne sont généralement utilisées pour la circulation d’eau chaude ou pour les installations de refroidissement dans les bâtiments collectifs et tertiaires.

Comme son nom l’indique, les pompes immergées sont fabriquées de façon à ce que la pompe et le moteur fonctionnent sous l’eau. Les pompes immergées sont utilisées dans le cadre d’applications domestiques, collectives et industrielles. Elles peuvent pomper des éléments solides ainsi qu’un éventail de liquides.

Une pompe multicellulaire est composée de plusieurs roues. Ces dernières sont adaptées pour des forages et pour le pompage ou le transfert d’eau dans les zones où il existe de grandes variations de hauteur. En comparaison avec une pompe centrifuge classique, les pompes JET disposent d’un système jet et venturi.

Lorsque l’eau circule à travers le jet, la vitesse augmente et la pression diminue, ce qui crée l’effet d’aspiration. Bien qu’il s’agisse d’une solution idéale pour une hauteur d’aspiration allant jusqu’à 6 mètres, les pompes JET peuvent se révéler assez bruyantes. Elles sont généralement utilisées dans le cadre d’applications domestiques, notamment pour la surpression et l’irrigation des jardins, ou pour des applications collectives légères.

Il y existe également les pompes semi-immergées adaptées pour les utilisations industrielles, comme l’usinage, les installations de lavage et le contrôle de la température. Puis, nous avons les pompes doseuses.

Ces dernières sont conçues pour fournir une quantité fixe de substances à intervalles réguliers. Il existe trois types de mécanismes de pompage au sein des pompes doseuses : les pompes annulaires, les pompes à piston et les pompes à diaphragme. Toutes trois sont des pompes volumétriques.

Les pompes doseuses sont généralement utilisées dans le cadre de processus de traitement des eaux industrielles qui requièrent un dosage chimique, comme des solutions de boucle de mélange. Pour finir, il existe les pompes à plan de joint. Bien qu’elles soient similaires aux pompes à aspiration axiale, la pompe à plan joint présente des différences.

Le corps de pompe, la buse d’aspiration et la buse de refoulement sont tous intégrés dans une chambre commune. En outre, le corps des pompes à plan joint s’adapte parfaitement aux applications qui nécessitent un débit d’eau élevé.

Notre présentation générale des types de pompes les plus répandues s’achève ici. Nous espérons que cette présentation vous aura donné envie de vous plonger davantage dans le monde des solutions de pompage. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 13 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique