Comment identifier vos besoins en pompe de transfert d’eau sanitaire et comment choisir le bon surpresseur ?

Renseignez-vous sur les pompes de transfert et sur ce qu’il faut prendre en compte pour choisir la pompe adaptée.

Pour transférer de l’eau d’un point A à un point B, un surpresseur est nécessaire afin de créer une pression suffisante. Lorsqu’on utilise plusieurs réservoirs en même temps dans un bâtiment domestique et que vous devez transporter l’eau d’un réservoir à un autre, depuis un réservoir souterrain vers un réservoir de toit par exemple.

Les pompes de transfert sont souvent installées en extérieur et doivent être assez robustes pour résister au climat et à la poussière. Les pompes de transfert servent à remplir les réservoirs de stockage, et comme il s’agit d’une tâche que vous souhaitez réaliser aussi vite que possible, il vous faut une pompe à vitesse fixe.

Investir dans un moteur à vitesse variable est inutile avec une pompe de transfert. La pompe doit également être capable de démarrer et de s’arrêter automatiquement selon la demande au niveau du réservoir. Pour ce faire, on utilise très souvent un flotteur. Ainsi, nous recommandons une pompe dotée d’une entrée externe supplémentaire permettant d’équiper la pompe d’un interrupteur à flotteurs.

Il est également important de prendre en compte la proximité de la pompe avec la résidence et les maisons voisines pour choisir une pompe dont le niveau sonore est acceptable, de sorte qu’elle ne dérange pas ni les habitants, ni les voisins.

Nous recommandons les pompes de transfert Grundfos SCALA2, JET ou SCALA1.

SCALA2 est conçu pour transférer de l’eau d’un point A à un point B, elle est silencieuse et résistante aux conditions extérieures. Toutefois, elle est dotée d’autres fonctionnalités qui, dans la plupart des cas, ne seront pas utiles pour un simple transfert d’eau, ce qui représente un investissement inutile.

Contrairement aux pompes SCALA2 et JET dont vous pouvez ajuster la pression d’amorçage, SCALA1 est équipée d’une entrée externe supplémentaire sur laquelle il est possible d’installer un interrupteur à flotteur qui déclenchera automatiquement la pompe pour remplir le réservoir lorsque le niveau d’eau atteint la hauteur choisie.

Les pompes SCALA1 et 2 sont idéales pour une installation en extérieur et sont très silencieuses alors que la pompe JET doit être installée sous un abri ou un appentis. Le bruit émis par cette pompe fait qu’il n’est pas conseillé d’en installer à proximité d’un bâtiment domestique. Enfin, SCALA1 peut être installée en pompe double afin d’assurer un débit plus élevé.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique