COMFORT TDT réglages

Découvrez comment fonctionnent la minuterie et le mode de contrôle température des circulateurs COMFORT TDT.

Dans cette vidéo, vous verrez comment fonctionnent la minuterie et le mode de contrôle température des circulateurs COMFORT TDT, ainsi que leur réglage et sans rajouter de composants externes.

Commençons par l'horloge. L'horloge des circulateurs COMFORT TDT permet aux utilisateurs de régler facilement des périodes de fonctionnement via une interface frontale conviviale.

Lorsque l'utilisateur est au travail, par exemple, la circulation du bouclage est arrêtée pour éviter la production d'eau chaude et consommer de l'énergie. Le circulateur peut être préréglée pour s’allumer avant le retour de l'utilisateur qui bénéficiera ainsi d'une eau chaude instantanée.

Examinons maintenant les modes de contrôle. En appuyant sur le bouton  du haut fléché, vous pouvez accéder aux réglages du circulateur. Première pression du bouton : réglage, deuxième : activation mode minuterie puis minuterie avec température combinés pour la troisième.

Pour activer le menu réglage, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que le symbole de la roue dentée s’allume en vert. Avant de définir les plages horaires de fonctionnement, la première étape consiste à régler l'heure courante. Appuyez sur le bouton de droite pour déplacer l’indicateur orange vers la bonne heure. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer sa course. Une fois l’heure correcte atteinte, appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez maintenant définir les créneaux horaires de fonctionnement. Si vous souhaitez modifier le réglage usine, déplacez l’indicateur clignotant avec le bouton + de droite et le maintenir enfoncé pour accélérer son déplacement.

Sur un créneau horaire déjà activé, appuyez sur le bouton OK pour désactiver l'indicateur clignotant. Le circulateur sera à l'arrêt sur cette période. Pour activer un créneau, déplacez l'indicateur vers lui et appuyez sur le bouton OK. En répétant ces étapes, des plages de fonctionnement de 20 mn peuvent être réglée.

Enfin, confirmez la programmation en appuyant sur le bouton fléché. Le circulateur fonctionnera désormais en mode minuterie. Ce mode peut être combiné au mode contrôle température. Sur les créneaux horaires activés le circulateur démarre lorsque la température de l’eau descend en dessous d’une certaine valeur et s'arrête lorsque l’eau atteint une température suffisante.

Pour activer le mode de contrôle température, appuyez sur le bouton fléché jusqu’à ce que l’icône du thermomètre s’allume. Une fois le mode de contrôle température activé, il fonctionnera automatiquement et ne nécessitera pas de configuration manuelle supplémentaire. Si vous souhaitez réinitialiser la pompe aux paramètres d’usine, maintenez-le bouton enfoncé pendant cinq secondes. 

Ainsi se termine ce module sur l'utilisation et le réglage des circulateurs COMFORT TDT.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire