Comment lire une courbe de pompe?
Apprenez les bases de la lecture des différents aspects d’une courbe de pompe.
Toute personne travaillant avec des pompes doit pouvoir lire une courbe de pompe, car elle vous permet de sélectionner la pompe adaptée à chaque système hydraulique.
Dans ce module, nous allons vous expliquer comment lire une courbe de pompe.
Commençons.
Pour comprendre une courbe de pompe, vous devez d'abord connaître les caractéristiques de votre système. Les caractéristiques du système montrent les pertes de pression dans le système en fonction du débit. Quand il y a un point d’intersection entre les caractéristiques du système et les performances de la pompe, vous obtenez le point de fonctionnement.
Prenez cette courbe de performance d’une pompe Grundfos, par exemple.
Si votre système nécessite un débit de 140 m³/h et une hauteur de 6,3 mètres, la courbe de performance montre que cette pompe est parfaite pour ces exigences.
Techniquement parlant, elle répondra aussi à la configuration système requise de toute autre intersection du débit et de la hauteur dans la zone sous la courbe.
Cependant, le surdimensionnement et le sous-dimensionnement d’une pompe peuvent ternir ses performances, il faut donc rester le plus près possible du point d’intersection.
Observons maintenant quelques courbes de pompe courantes, à savoir :
la courbe QH
la courbe ŋ
la courbe P2
et la courbe NPSH.
Ensemble, ces quatre courbes fournissent un bon aperçu des performances d’une pompe, nous vous recommandons donc de les inclure dans la même fiche technique.
Dans une courbe QH, qui mesure le débit et la hauteur, vous pouvez voir qu’un faible débit entraîne une hauteur élevée et qu’un débit élevé entraîne une faible hauteur.
Une fois que vous avez identifié les exigences de votre application, le débit (Q) et la hauteur (H) vous aideront à déterminer les dimensions globales de la pompe.
Dans cet exemple, vous pouvez voir qu’un débit de 71 m³/h équivaut à une hauteur de 42 m.
Une courbe ŋ determine l’efficacité d’une pompe.
L’efficacité totale est le rapport entre puissance hydraulique et puissance fournie.
Cette figure montre respectivement les courbes d’efficacité de la pompe seule et d’un dispositif de pompage complet.
Notons que l’efficacité est toujours inférieure à 100 %, car la puissance fournie est toujours plus grande que la puissance hydraulique en raison de pertes dans le moteur et des composants de la pompe.
C’est pour cela que l’efficacité d’un dispositif de pompage complet est inférieur à l’efficacité d’une seule pompe. Passons maintenant à la courbe P2 qui mesure la relation entre le débit d'une pompe et la consommation d’énergie.
La consommation d'énergie de la pompe détermine la taille des installations électriques qui doivent alimenter la pompe en énergie.
La consommation d’énergie dépend également de la densité du fluide.
Si la densité du fluide est plus élevée que celle de l’eau, il faut utiliser des moteurs avec un rendement plus élevé. Comme vous pouvez le voir ici, la valeur P2 augmente lorsque le débit augmente.
Enfin, il y a la hauteur d’aspiration positive nette, la courbe NPSH.
Étant donné que la NPSH est exprimée en mètres et non en kW, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la densité de différents fluides.
NPSH décrit les conditions liées à la cavitation.
Et c’est là que la courbe NPSH s’avère utile.
Pour déterminer si une pompe peut fonctionner en toute sécurité dans un système, la NPSH doit être connue pour le débit et la température les plus importants dans la plage de fonctionnement.
La marge de sécurité minimum recommandée est de 0,5 m, mais selon votre application, une marge de sécurité plus élevée pourrait être nécessaire. La conception de la pompe peut aussi impacter sa courbe de performance. Il existe des courbes de pompe plates et arrondies.
Les courbes plates indiquent un petit changement de hauteur qui entraîne un grand changement de débit, comme vous pouvez le voir ici. Quant à elles, les courbes arrondies indiquent un petit changement de hauteur et de débit, comme indiqué ici.
Voilà qui conclut notre module sur la lecture des courbes de pompe.
Nous espérons qu’il vous a plu.