Présentation des systèmes solaires de pompage d’eau

Découvrez les bases des systèmes solaires de pompage d’eau ainsi que leurs différents contextes d’utilisation.

Certaines sources d’énergie comme le diesel gonflent inutilement les coûts de fonctionnement des pompes.

Heureusement, il existe une solution à ce problème : l’énergie solaire. Fiable et sans coût d’exploitation, l’énergie solaire est le partenaire idéal des systèmes de pompage d’eau, qu’ils soient destinés à la production ou à la distribution d’eau.

Dans ce module, nous allons vous présenter les systèmes solaires de pompage d’eau. Tout d’abord, nous vous présenterons les principes de l’énergie solaire ainsi que les performances auxquelles vous pouvez vous attendre.

Ensuite, nous examinerons de plus près les principaux avantages des systèmes de pompage d’eau à énergie solaire. Enfin, nous illustrerons la façon dont ils peuvent être utilisés de manière efficace.

Commençons. L’énergie solaire rencontre une popularité croissante dans le monde entier, et est utilisée à des fins diverses, notamment pour la fourniture d’énergie de maisons et de bâtiments commerciaux.

L’irradiation solaire peut fournir entre 600 et 1000 W/m2 par jour ensoleillé. Par jour nuageux, entre 50 et 300 W/m2. Mais la performance n’est pas uniquement déterminée par la quantité de soleil.

Les panneaux sont également sensibles à la température. Par exemple, lorsque la température est élevée, la tension chute, tandis que le courant reste plus ou moins stable ; la quantité d’énergie produite est alors moindre.

Par conditions météo idéales, vous pouvez avoir environ 10 heures de soleil. Pour autant, la puissance générée sera stable toute la journée. Par exemple, si le soleil se lève à 6 heures, les niveaux d’irradiation ne seront pas assez élevés pour alimenter les panneaux solaires.

En général, votre système de pompage solaire reçoit le plus de puissance entre 10 h et 16 h, lorsque le soleil est au zénith. Ces dernières années, l’alimentation des systèmes de pompage par énergie solaire s’est popularisée.

Voyons de plus près pourquoi. Tout d’abord, pour des raisons économiques. Auparavant, le coût initial des panneaux solaires était assez élevé. Leur prix est désormais en baisse constante, ainsi le retour sur investissement est encore plus rapide qu’auparavant. Et comme l’énergie provient du soleil, ses coûts d’exploitation sont inexistants.

En comparaison, les générateurs diesel ont des coûts de fonctionnement très élevés. L’autre grand avantage des systèmes solaires de pompage d’eau, c’est leur faible niveau de maintenance. En fait, la seule maintenance nécessaire, c’est le nettoyage occasionnel des panneaux solaires.

Le générateur diesel, en revanche, nécessite un entretien soutenu et doit être régulièrement ravitaillé en carburant. Ensuite, les systèmes à énergie solaire sont respectueux de l’environnement.

L’un des avantages les plus évidents de la technologie solaire est qu’elle utilise de l’énergie propre et naturelle. Si on la compare à l’énergie polluante des générateurs diesel, c’est de loin la solution la plus efficace d’un point de vue énergétique.

Après avoir exposé les bénéfices de l’utilisation de l’énergie solaire, intéressons-nous au fonctionnement des systèmes solaires de pompage d’eau. Prenons l’exemple d’une petite exploitation agricole.

Notre objectif va être d’abreuver le bétail en eau à l’aide de la pompe immergée SQFlex de Grundfos. Tout d’abord, il faut installer la pompe dans un forage ou un puits.

La pompe va relever l’eau jusqu’au niveau de l’abreuvoir à bétail grâce à l’énergie solaire. Lorsque l’abreuvoir est plein, la pompe est automatiquement désactivée par le signal du sélecteur de niveau envoyé par une unité de contrôle CU200. Vous pouvez également continuer à pomper l’eau et la stocker simplement dans un réservoir d’eau pour une utilisation ultérieure.

Voici d’autres exemples de l’utilisation des systèmes solaires de pompage d’eau tels que le pompage d’eau dans les maisons isolées, l’irrigation des champs et l’adduction d’eau dans les zones rurales, qui ne sont pas couverts par le réseau électrique.

Voici pour les éléments de base des systèmes de pompage par énergie solaire. Passons à nouveau en revue ses principaux avantages. Les prix des panneaux solaires sont en baisse.

Les frais de fonctionnement sont en outre inexistants et la période de remboursement est de plus en plus courte. Les systèmes solaires de pompage d’eau nécessitent peu ou pas d’entretien une fois en service.

Les systèmes solaires de pompage d’eau utilisent une énergie propre et naturelle.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire