Comprendre les panneaux solaires des installations de pompage solaire de l’eau

Découvrez les divers types de panneaux solaires et comment vous pouvez utiliser et dimensionner vos propres panneaux dans le Grundfos Product Center

Les panneaux solaires représentent une technologie absolument essentielle pour une solution fonctionnant à l’énergie solaire.

Dans ce module, nous allons nous intéresser aux différents types de panneaux solaires, à leur fonctionnement et à la manière dont les utilisateurs finaux peuvent ajouter et dimensionner leurs propres panneaux solaires dans le programme de dimensionnement Grundfos, le Grundfos Product Center.

Pour résumer, les panneaux solaires absorbent l’énergie issue des rayons du soleil pour produire de l’énergie. Généralement, un panneau solaire est composé de 36 à 72 cellules allant de 50 à 300 watts.

Il existe deux types de panneaux solaires : les panneaux cristallins et à film mince. Penchons-nous sur les principales différences entre ces deux types de panneaux.

De manière générale, les panneaux solaires cristallins sont les plus répandus. Cependant, certains critères font du film mince une meilleure solution.

Par exemple, le film mince offre de meilleures performances par temps nuageux et en cas de températures élevées, tandis que le cristallin représente un meilleur choix pour les températures basses. L’efficacité, la dimension et les possibilités sont ce qui oppose principalement les deux technologies. Les niveaux d’efficacité de la gamme des panneaux cristallins se situent entre 13 et 20 % contre 6 à 8 % pour le film mince. En outre, les panneaux cristallins sont beaucoup plus petits, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces réduits.

On retrouve également deux versions de panneaux solaires cristallins : les polycristallins et les monocristallins.

La technologie dite monocristalline est entièrement noire et est optimale pour les températures élevées, avec un niveau d’efficacité pouvant atteindre les 20 %.

D’autre part, la technologie dite polycristalline est un mélange de bleu foncé et de bleu clair, avec des niveaux d’efficacité pouvant aller jusqu’à 17 %. Toutefois, cette deuxième option est moins coûteuse à fabriquer et gaspille moins de silicone au cours de la production.

Après avoir analysé les caractéristiques des différents types de panneaux solaires, nous allons examiner, dans la prochaine partie de ce module, les propriétés électriques d’un panneau solaire. Tout d’abord, il existe quelques propriétés électriques essentielles à connaître pour le choix de panneaux solaires.

Ces termes sont: La tension à puissance maximale, ou Vmp, qui désigne la tension lorsque les panneaux solaires sont chargés de manière optimale. 

Il y a ensuite le courant de puissance maximale, ou Imp. Tout comme la Vmp, le Imp désigne le courant lorsque les panneaux solaires sont chargés de manière optimale.

Nous trouvons également la tension à vide, ou Voc. Elle désigne la tension lorsque les câbles ne sont pas raccordés.

Pour finir, il y a le courant de court-circuit, ou Isc, qui désigne le courant lorsque les câbles sont court-circuités.

Lorsque nous avons affaire au montage électrique de panneaux solaires, nous trouvons généralement des montages en série ou en parallèle. Ces types de montages sont également appelés respectivement « String » et « Array ».

Comme son nom l’indique, un montage en série est un ensemble de panneaux solaires montés en série, aussi appelé un « string ». Chaque panneau du « string » augmente la tension, ce qui contribue à faire augmenter la tension de sortie. Ainsi, s’il y a par exemple un montage de panneaux solaires composé de quatre panneaux qui possèdent chacun une sortie de 37 V, la tension de sortie de chaque panneau de la série s’ajoute.

Cela signifie donc qu’un montage de panneaux solaires en série composé de quatre panneaux peut fournir une sortie de 148 V.

Ces « strings » peuvent également être montés en parallèle, ce qui nous amène à notre second type de montage. Pour qu’un montage en parallèle fonctionne, chaque « string » doit posséder la même tension et le même courant. Lors du montage des « strings » en parallèle, chaque « string » s’ajoute à la sortie de courant totale de l’« array », ce qui signifie que si les quatre « strings » sont montés en parallèle avec une sortie de courant de 8 A, la sortie de courant totale sera de 32 A.

Quelle que soit la combinaison de montage électrique pour laquelle vous optez, vous devez garder en tête qu’il est important que vos panneaux solaires soient dimensionnés et montés en fonction des spécifications du système électrique. Regardons cela d’un peu plus près.

Dans le cas du pompage solaire, il est généralement recommandé d’opter pour la tension de configuration la plus élevée possible, dans les limites du produit. Ainsi, vous bénéficierez de performances plus élevées et vous pouvez utiliser des câbles plus fins. Le câblage des panneaux solaires s’effectue simplement par l’intermédiaire de connecteurs de câbles.

On nous demande régulièrement au sujet des stations de pompage solaire s’il est possible pour le client d’ajouter ses propres panneaux solaires pour dimensionner son système dans le Grundfos Product Center. La réponse est oui. Dans la dernière partie de ce module, nous allons vous expliquer comment cela fonctionne.

Lorsque vous dimensionnez votre pompe dans le Grundfos Product Center, vous avez la possibilité de choisir les modules solaires disponibles de Grundfos ou d’ajouter vos propres panneaux solaires au programme de dimensionnement.

Pour ajouter vos propres panneaux solaires dans le Grundfos Product Center, débutez simplement le processus de dimensionnement, cherchez les « Modules solaires » et sélectionnez « Calculer ». À partir de là, vous pouvez modifier toutes les informations pertinentes pour le panneau solaire spécifique que vous désirez créer. Une fois cette étape réalisée, n’oubliez pas d’activer la fonction « Enregistrer et fermer avec OK » pour enregistrer vos paramètres, puis cliquez sur « OK ». Votre panneau solaire sera ensuite ajouté au programme de dimensionnement.

En outre, il est possible de comparer les résultats entre, par exemple, deux marques ou tailles différentes d’un panneau solaire.

Pour cela, il vous suffit de sélectionner le module auquel vous souhaitez vous comparer dans le deuxième choix du menu du module solaire. Pour accéder au résultat, cliquez sur « Débuter le dimensionnement ».

Nous venons d’analyser les principales caractéristiques des panneaux solaires. Faisons un récapitulatif de ce que nous venons de voir.

Il existe deux types de panneaux solaires : les panneaux cristallins et à film mince. Le panneau cristallin offre des niveaux d’efficacité compris entre 13 et 20 % contre 6 à 8 % pour le film mince.

Un montage en série est un ensemble de panneaux solaires montés en « string ». On parle de montage en « array » lorsqu’il y a plus d’un « string » monté en parallèle.

Pour finir, il est désormais possible d’ajouter vos propres panneaux solaires dans le Grundfos Product Center, afin de correspondre exactement aux spécifications de dimensionnement selon vos besoins.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 18 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé