Pourquoi les stations de pompage préfabriquées sont-elles un choix idéal

Découvrez pourquoi les stations de pompage préfabriquées sont un choix idéal et renseignez-vous sur les stations de pompage Grundfos.

Dans ce module, nous allons voir que les stations de pompage préfabriquées sont l’alternative idéale aux solutions en béton traditionnelles. Les stations de pompage préfabriquées sont beaucoup plus rentables, fiables et flexibles que les solutions en béton traditionnelles.

Les stations de pompage préfabriquées incluent : tuyauterie, vannes, accouplements automatiques, rails de guidage, pompes et coffrets de commande, prêts à l'emploi. Tous ces composants viennent du même fournisseur et sont rassemblés dans une même unité dans un souci de rentabilité et de compatibilité parfaite des pièces.

En revanche, construire et installer une station en béton traditionnelle à partir de zéro prend plus de temps. De plus, les installations en béton peuvent se fissurer avec le temps, entraîner l’infiltration de l’eau souterraine dans le réservoir et des fuites d’eaux usées. Ces fuites ne se produisent pas dans les stations de pompage préfabriquées. En polyéthylène anticorrosion ou en polyester renforcé de fibres de verre, les stations de pompage préfabriquées résistent aux fuites pendant des années, ce qui en fait une solution beaucoup plus fiable que leur homologue en béton.

Le temps consacré et les réparations nécessaires des fissures entraînent un coût de fonctionnement bien plus élevé. Opter pour une station préfabriquée vous permet d'éviter ces problèmes, et est un gage de rentabilité.

Grundfos propose deux types de stations de pompage préfabriquées : PS.R. et PS.G. Ces systèmes ainsi que les pompes possèdent le marquage CE et incluent tuyauterie, vannes, rails de guidage pompes et coffrets de commande, ce qui vous économise les coûts liés à l'évaluation des risques. Ils diffèrent toutefois en termes de taille et de fonctionnalités. Examinons-les de plus près, en commençant par la station PS.R.

Une coque solide est cruciale au bon fonctionnement d’une station de pompage. Le polyéthylène anticorrosion de la station PS.R est prévu à cet effet. Le polyéthylène est très résistant aux liquides corrosifs, ce qui aide à prévenir fissures et fuites. Il garantit un haut niveau de fiabilité. L’une des caractéristiques uniques de la station PS.R réside dans la conception de sa cuve. Combinée aux renforcements présents sur le corps principal, la collerette du fond du poste permet à la station de pompage d’éviter les effets de la force ascensionnelle, même sans fondation en béton.

Par rapport aux autres, la station PS.R repose sur une simple fondation en gravier, ce qui facilite son installation. De plus, la cuve est pourvue de fonctions autonettoyantes, qui aident à réduire les sédiments boueux et les odeurs, diminuant ainsi les coûts de maintenance.

La cuve dispose d’un diamètre de 1 700 mm, et fournit l'espace nécessaire pour l'installation de deux pompes de relevage immergées sur un système à accouplement automatique avec des tuyaux et des vannes.

"Grundfos offre le choix de trois systèmes de configurations de tuyauterie différentes pour la station de pompage PS.R :

- À sortie directe
- À col de cygne
- Pour chambre à vannes

Et si ces solutions standard ne répondent pas à vos besoins, Grundfos propose de les personnaliser."

Les chambres à vannes de haute qualité font également partie de la station PS.R. L'un des principaux avantages d'une chambre à vannes est d’éviter de devoir entrer dans la station de traitement des eaux usées pour l’inspection et l’utilisation des vannes. En plus d'être une solution pratique, c’est aussi une solution plus respectueuse de l’environnement.

Une fois la station PS.R choisie, il est temps de l’installer et de raccorder les tuyaux d’aspiration au moyen d'une perceuse et d’un joint profilé en caoutchouc. Tout d’abord, il est crucial de placer la cuve sur une couche de gravier, par exemple, si les analyses du sol montrent qu’il ne peut supporter un trop grand poids. Deuxièmement, il est important que la couche de fond soit compactable et composée, pour ne pas endommager la cuve. Cela signifie que le matériau ne doit pas être gelé ou, par exemple, contenir des traces de pierres tranchantes ou d'autres particules acérées.

Enfin, le remblai doit être compacté en couches de 30 cm maximum soit environ 20 cm après compactage afin de fournir un soutien suffisant sur tous les côtés, pour garantir un transfert de charge sans impacts préjudiciables. Si vous ignorez cette étape, vous courez le risque d’endommager votre station.

Ces instructions doivent être suivies lors de l'installation de la chambre à vannes. Maintenant que vous connaissez la station PS.R, découvrons ensemble la station PS.G. Une station de pompage PS.G est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre anticorrosion, pour une durée de vie supérieure à celle d’une station en béton traditionnelle. Avec un diamètre de 1 200 à 3 000 mm, elle fournit un espace supérieur à celui de la station PS.R, et peut donc accueillir des pompes plus importantes, ce qui en fait la principale différence entre les deux stations. Une autre différence importante est que la station doit être fixée à une dalle en béton à l'aide d'équerres et de boulons, afin de contrer la force ascensionnelle.

La taille même de la station PS.G permet l’ajout de fonctionnalités en option, comme les déflecteurs, les paniers de criblage, les trappes d'accès, et les plateformes de service, afin de personnaliser la station en fonction des besoins.

Pour installer la station, nous vous invitons à suivre le processus d'installation de la station PS.R. Le seul changement est l'utilisation d'une dalle en béton sur un fond nivelé, rempli d'une couche de fondation, plutôt que du simple gravier comme couche de fond. Même si les stations PS.R. et PS.G. présentent des différences, elles partagent plusieurs caractéristiques. Les couvercles pour installation sous chaussée en sont un exemple.

Ils sont homologués EN 124 classe D, pour le transport de charges de 40 t max., et disponibles en plusieurs versions. L’une comporte un anneau en béton, un couvercle étendu et une trappe en acier. Dans cette installation, il est parfaitement acceptable que l’anneau en béton soit visible au sommet. Ce type d’installation est facile, ce qui signifie que cette version est la solution légèrement plus économique.

Il existe cependant une version plus avancée. L’installation est similaire, mais dépourvue d’un anneau en béton visible au sommet. Au lieu de cela, un couvercle flottant peut être ajusté au niveau de la chaussée. Cette solution implique un ajustement possible lors de la pose d'un nouvel asphalte.

Maintenant que vous connaissez les deux stations laquelle choisir ? Il n'y a pas de réponse définitive. Tout dépend de l’avis de l'ingénieur conseil et de l'emplacement prévu. Les deux stations peuvent être personnalisées selon vos besoins. Par conséquent, elles sont idéales dans presque toutes les situations, quelle qu'en soit la complexité. Grundfos peut vous aider à faire le bon investissement.

En utilisant le créateur de station de pompage Grundfos, vous pouvez concevoir votre station en quelques minutes. Indiquez la taille, les caractéristiques et les fonctionnalités souhaitées, et choisissez parmi une large gamme de pompes, de coffrets de commande, de cuves, de vannes, etc.

"Récapitulons quelques-uns des points abordés dans cette tâche. Les stations de pompage préfabriquées sont :

- Faciles à installer
- Rentables
- Fiables
- Personnalisables

Avec les fonctions intégrées intelligentes, ces caractéristiques soulignent à quel point les stations de pompage préfabriquées sont une solution idéale."

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 0 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique