Surveillance et contrôle des stations de pompage

Découvrez comment la surveillance peut améliorer la performance de votre station de pompage grâce à la gamme de produits Grundfos.

La surveillance est un élément extrêmement précieux pour de nombreuses applications industrielles lorsque vous voulez savoir ce qui se passe, surtout si l’installation est souterraine, comme dans le cas des stations de pompage.

Dans ce module, nous vous présenterons les produits de surveillance et de contrôle Grundfos et vous expliquerons comment ils peuvent améliorer votre système et aider à prévenir les incidents gênants, comme les temps d'arrêt non planifiés. Nos produits s'intègrent parfaitement pour une installation, une mise en service, et une auto-maintenance simples des pompes et de la cuve, et vous offrent une solution optimale aux avantages évidents. Examinons les produits et leurs points forts un par un.

Les Grundfos Dedicated Controls offrent une surveillance/un contrôle intelligents et toutes les fonctions pour faire fonctionner et optimiser une station de pompage. Les niveaux de démarrage et d'arrêt sont transmis par des interrupteurs à flotteur, un capteur à ultrasons ou un capteur de pression. Les coffrets de commande contrôlent jusqu'à six pompes et offrent les points forts suivants :

"• Optimisation auto. de la conso. d’énergie par adaptation continue de la vitesse de la pompe à la demande

• Anti-colmatage avec les séquences de rinçage automatique et la rotation inversée

• Mise en service facile grâce à l'assistant de configuration intégré

• Contrôle de l’agitateur pour réduire les dépôts boueux au fond de la cuve

• Et l’intégration à un système SCADA

Toutes ces fonctionnalités contribuent à optimiser votre station de pompage, en la rendant plus économe en énergie et plus fiable."

Le module de capteur Grundfos IO 113 est spécialement conçu pour les pompes de relevage SL et SE dans un but très clair : protéger le moteur contre les dommages. Il surveille en continu Il surveille en continu l'humidité dans le moteur, la température des enroulements et la teneur en eau dans la chambre intermédiaire.

Si l'humidité, la température du moteur, ou la teneur en eau dans la chambre d'huile intermédiaire dépasse le niveau accepté, le capteur émet une alerte. Cela signifie que l’entretien peut être effectué avant une éventuelle panne, ce qui réduit les temps d'arrêt, et apporte une certaine tranquillité d'esprit.

Vient ensuite le MP 204, la protection électronique Grundfos, qui protège votre moteur 24 h/24. Il vous permet également de surveiller votre consommation d'énergie. Il évite les dommages sur le moteur et la pompe en surveillant divers paramètres, parmi lesquels :

"• Surcharge et sous-charge
• Température du moteur
• Surtension et sous-tension
• Consommation électrique
• Résistance d'isolement
• Courant de tension
• Phase manquante
• Ordre des phases"

Par exemple, si le MP 204 mesure une baisse du facteur de puissance, cela peut indiquer que la pompe est bloquée ou colmatée. Cela peut aussi être dû au fait que la roue est usée et nécessite un entretien pour éviter une panne ou une éventuelle inondation.

Vient ensuite le convertisseur de fréquence CUE Grundfos. Il est conçu pour garantir le fonctionnement le plus économe en énergie en réglant automatiquement la vitesse de la pompe selon la demande. Examinons rapidement son fonctionnement. La performance d’une station de pompage est souvent basée sur un profil quotidien avec des débits de pointe le matin et le soir. Un convertisseur de fréquence permet de contrôler le débit de refoulement, et de garantir que le système ne fonctionne pas à haute vitesse constante lorsque le débit est faible en journée.

De plus, le convertisseur de fréquence CUE est préprogrammé. Cela vous permet de réduire énormément le temps de mise en service par rapport à la programmation manuelle d’un convertisseur de fréquence standard.

Voici ensuite le module IO 351 B. Il échange des signaux numériques et analogiques entre l'unité de commande et le reste du système électrique.
Le module IO 351 B est utilisé pour une ou deux pompes de relevage Grundfos à vitesse fixe. Il peut également être commandé par des variateurs de vitesse externes, comme un convertisseur de fréquence CUE Grundfos.

Ensuite vient le CU 362, qui est essentiellement le « cerveau » du système Dedicated Controls. Ses fonctions incluent un assistant intégré, un affichage graphique complet, des données accessibles sur site, des boutons dynamiques, etc.

"De plus, un certain nombre de fonctions adaptatives sont intégrées au CU 362, notamment :

• Optimisation énergétique
• Groupement de pompes
• Anti-colmatage et bien plus

Le CU 362 permet aussi la communication avec les équipements de surveillance ou d'autres unités externes utilisant le module d'interface de communication (CIM) via différents protocoles.

Il possède également une fonction d’échange de données avancée, câblée et sans fil (GPRS et GSM), avec les systèmes BMS et SCADA."

Enfin, Grundfos Remote Management est un système basé sur Internet pour la surveillance et la gestion des installations de pompage, et une alternative économique aux systèmes SCADA. Il vous donne une vue d'ensemble de votre réseau d'assainissement, et vous donne accès à la surveillance et à l'analyse en temps réel depuis votre bureau.

Ainsi, si votre exploitation compte plusieurs stations de pompage, vous économiserez du temps et de la main d’œuvre, car les inspections visuelles et manuelles deviennent superflues.

"Pour résumer, les solutions de surveillance et de contrôle Grundfos vous fournissent un accès immédiat aux données de votre système, et peuvent :

• Améliorez le rendement énergétique et la fiabilité
• Réduisez voire évitez complètement les temps d'arrêt
• Réduire les coûts de mise en service et de fonctionnement
• Et garantir la tranquillité d’esprit, puisque vous saurez ce qui se passe dans votre station de pompage 24 h/24, 7 j/7"

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 0 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique