6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

14 - Motors and motor protection

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Basique

Which formula will you use to calculate motor efficiency if the motor size is listed in hp?

Question 3 sur 6 Basique

Identify the parameters that a motor protection device monitors.

Question 4 sur 6 Basique

Fill in the blank with the correct answer. Fitting protective devices in motors will help avoid [xxxxxxx].

Question 6 sur 6 Basique

Which of the following causes slow temperature increase in the motor winding?

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 14 - Motors and motor protection

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 14 - Motors and motor protection l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Which formula will you use to calculate motor efficiency if the motor size is listed in hp?
A: (P2× 0.746/P1) × 100%
Correct
Q: Which of the following statements is true about power consumed and the amount charged?
A: The amount of power that the power company charges is equal to the power consumed by the motor in all instances.
Correct
Q: Identify the parameters that a motor protection device monitors.
A: Power consumption
Correct
Q: Fill in the blank with the correct answer. Fitting protective devices in motors will help avoid [xxxxxxx].
A: Unexpected breakdown
Correct
Q: Which of the following statements is true about pump protection devices?
A: Motor protection offers monitoring of the motor and protection.
Correct
Q: Which of the following causes slow temperature increase in the motor winding?
A: Frequent starts with high inertia load