6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

16 - Monitoring and controls

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Intermédiaire

To achieve high irrigation efficiency in all types of irrigation, it is important to be able to control the:

Question 5 sur 6 Intermédiaire

A VFD is a device used to change the frequency of the alternating:

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Which of the following pump performance regulation approaches does not allow for manual nor automatic flow/pressure adjustments?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 16 - Monitoring and controls

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 16 - Monitoring and controls l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: To achieve high irrigation efficiency in all types of irrigation, it is important to be able to control the:
A: Flow and pressure
Correct
Q: Which of the following statements is correct?
A: A VFD is typically used when there is more than one irrigation zone, and every zone has different water requirements.
Correct
Q: When a VFD is installed with a pump, what happens if the valve for one irrigation zone is closed and other is open?
A: A pressure sensor notifies the VFD to reduce the pressure, and thereby speed of the pump.
Correct
Q: In which of the following circumstances should a VFD be used?
A: If an irrigation system has more than one zone.
Correct
Q: A VFD is a device used to change the frequency of the alternating:
A: Current
Correct
Q: Which of the following pump performance regulation approaches does not allow for manual nor automatic flow/pressure adjustments?
A: Modifying impeller diameter