8 questions Avancé

Évaluation ECADEMY

29 - Introduction à la régulation de la température

Cette évaluation comprend 8 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 8 Avancé

Quel est le temps de retour sur investissement dans le cas de l’optimisation d’une installation ?

Question 3 sur 8 Avancé

Lequel des éléments suivants n'est pas l'un des principaux avantages de la gamme de pompes CM ?

Question 5 sur 8 Avancé

Quel est le ratio entre l'investissement et les coûts de fonctionnement d’une installation de régulation de la température ?

Question 6 sur 8 Avancé

Quelle est la hauteur d'aspiration de la pompe CM auto-amorçante ?

Question 8 sur 8 Avancé

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 29 - Introduction à la régulation de la température

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 29 - Introduction à la régulation de la température l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quel est le temps de retour sur investissement dans le cas de l’optimisation d’une installation ?
A: 1 à 5 ans
Correct
Q: Comment les installations de régulation de la température sont-elles généralement contrôlées ?
A: Pompes à vitesse constante et vannes de régulation de la quantité d'eau qui pénètre dans l'échangeur thermique.
Correct
Q: Lequel des éléments suivants n'est pas l'un des principaux avantages de la gamme de pompes CM ?
A: Contrôle externe
Correct
Q: Quelles installations de régulation de la température détiennent le plus fort potentiel d'optimisation ?
A: Les installations régulées par la température avec vannes à trois voies qui adaptent le fonctionnement à la charge.
Correct
Q: Quel est le ratio entre l'investissement et les coûts de fonctionnement d’une installation de régulation de la température ?
A: 1:20
Correct
Q: Quelle est la hauteur d'aspiration de la pompe CM auto-amorçante ?
A: Jusqu'à 8 mètres
Correct
Q: Quelle est la méthode la plus simple et la plus efficace pour contrôler les installations de chauffage, de refroidissement et de réfrigération ?
A: Pompes intelligentes équipées de capteurs de température mesurant la température de sortie et indiquant à la pompe de réguler son débit en conséquence, sans avoir recours à des vannes.
Correct
Q: Quel profil de charge tire le plus gros avantage d’une installation de régulation qui suit la demande.
A: Faible débit avec relativement peu de périodes de pointe au cours de la journée.