Problèmes courants des eaux usées domestiques liés au dimensionnement, à l’entretien et à la rénovation

Obtenez une vue d’ensemble des problèmes essentiels de dimensionnement et de maintenance qui peuvent survenir dans les projets de traitement des eaux usées domestiques. Et découvrez comment y remédier grâce aux solutions Grundfos.

Dans ce module, vous découvrez 3 problèmes courants des eaux usées domestiques, liés au dimensionnement, à la maintenance, et à la rénovation. 

Nous aborderons :
- Les problèmes de rénovation.
- Les difficultés de dimensionnement et de sélection d’une pompe.
- Les difficultés liées à la réparation et à la maintenance.
Vous découvrirez leurs causes et leurs effets et comment y remédier grâce aux solutions Grundfos.

C’est parti !

Commençons par les problèmes de rénovation.

Les propriétaires font souvent face à des difficultés et à des dépenses croissantes lorsqu’ils effectuent des travaux de rénovation tels que :
- L’ajout d’une salle de bain supplémentaire.
- L’installation de toilettes dans un espace exigu.
- L’ajout d’une buanderie à l’intérieur de la maison ou d’une pièce humide à l’extérieur.

Des difficultés surviennent lorsque :

L’aménagement intérieur de la maison n’est pas adapté aux travaux de rénovation.
Par exemple, la tuyauterie des toilettes ou de la cuisine peut être déjà installée et rendre difficile l’ajout de toilettes supplémentaires ou la modification de l’agencement de la cuisine.

L’espace disponible pour l’installation dans une pièce existante est limité.
Les propriétaires souhaitent souvent optimiser l’agencement de leur maison. La distance jusqu’au tuyau d’évacuation principal est importante.

Par exemple, si un propriétaire souhaite installer des toilettes dans une pièce qui n’a jamais été utilisée pour une application d’eaux usées domestiques, la distance entre les toilettes et le tuyau d’évacuation principal peut être grande. Il n’y a pas de pente descendante naturelle.

Les eaux usées ne peuvent pas s’écouler par gravité vers le système d’évacuation.

Pour que vos clients puissent rénover leur maison sans problème, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes :

La gamme SOLOLIFT2 permet d’installer des appareils de traitement de l’eau partout dans la maison. Ces solutions sont composées d’un petit réservoir et d’une pompe qui peuvent être montés, par exemple, sur la sortie d’un WC avec une entrée supplémentaire provenant d’un lavabo ou d’une douche, ou sous un évier de cuisine. Il collecte les eaux usées et les pompe vers le tuyau d’évacuation le plus proche ou directement dans l’égout principal.

Le LIFTAWAY B collecte les eaux grises par gravité puis les pompe dans les égouts. Les modèles UNOLIFT, DUOLIFT et MULTILIFT sont idéaux pour les immeubles d’habitation car ils sont équipés de grands réservoirs de collecte et peuvent gérer toutes les applications et tous types d’eaux usées. Ils ne sont généralement pas raccordés directement aux sources d’eaux usées mais se situent souvent dans le sous-sol des immeubles d’habitation.

L’installation de l’une ou l’autre de ces solutions contribue à :
- Réaliser des rénovations.
- Améliorer le confort et la praticité.
- Économiser du temps et de l’argent lors des rénovations.

Voyons à présent un autre problème en matière d’eaux usées domestiques : Les difficultés de dimensionnement et de sélection d’une pompe.

Au moment de dimensionner et sélectionner la pompe adaptée à la situation, vous avez sûrement été confronté(e) à l’un des problèmes suivants :
*Choix d’une pompe trop petite non adaptée aux pics de consommation d’eau avec le risque de provoquer des inondations ou des pannes prématurées.
* Trop de temps consacré à la recherche de la bonne pompe.
* Manque d’infos pour choisir l’installation, faisant perdre un temps précieux.

Voyons les raisons principales de ces problèmes : 
* Les outils de sélection et de dimensionnement trompeurs ou médiocres ne vous donnent pas les informations dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision.
* Le manque d’informations sur les profils de charge affecte la précision de votre processus de sélection.
* Un manque de connaissances sur les produits pour eaux usées peut conduire à choisir une pompe sur- ou sous-dimensionnée.
* Les réglementations affectent votre prise de décision et entraînent des erreurs de dimensionnement et de sélection.

Pour prendre la bonne décision en matière de taille et de sélection d’une pompe, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes :

SOLOLIFT2 dispose d’une gamme simplifiée qui couvre tous les besoins, pour faciliter le choix d’une solution pour toute l’application, du simple sanitaire à la salle de bains complète.

MULTILIFT et UNOLIFT/DUOLIFT sont destinés aux foyers unifamiliaux et multifamiliaux et aux applications résidentielles ainsi qu’à tous les types d’applications collectives.

L’ensemble de la gamme UNILIFT convient à une utilisation fixe et portable. L’emballage des pompes UNILIFT et SOLOLIFT2 est assorti d’un guide de sélection simple. Le Centre de vente et d’assistance à la clientèle (CSSC) Grundfos est disponible à tout moment pour vous aider.

Nous allons aborder le dernier problème relatif aux eaux usées domestiques de ce module : Les difficultés liées à la réparation et à la maintenance.

Au moment de la réparation ou de l’entretien d’une pompe, vous avez peut-être déjà été confronté(e) à l’un des problèmes suivants :
- Réception de pièces de rechange inadaptées ou attente de pièces de rechange.
- Remplacement de la pompe plus simple que la réparation.
- Besoin de plusieurs outils pour démonter une pompe pour la réparer ou l’entretenir.
- Le démontage d’une pompe d’un puisard d’eaux usées, d’une station de relevage pour réparation ou entretien peut être une opération difficile et salissante.
- Impossibilité d’accéder au puisard, à la station de pompage ou de relevage.

Trop souvent, ces problèmes vous font perdre un temps et un argent précieux, car vous y consacrez trop de temps et achetez des matériaux de réparation.

Voyons les raisons principales de ces problèmes :
- Un accès limité à la fosse signifie un démontage difficile de la pompe et beaucoup de temps nécessaire pour y parvenir.
- Parfois, la conception d’un produit ne facilite pas sa maintenance et peut vous mettre en contact avec des eaux grises ou noires à la réparation.

Les pièces détachées sont parfois difficiles à obtenir. Pour garantir un entretien et des réparations sans problème, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes :

SOLOLIFT2 permet de démonter séparément la pompe et le moteur, pour un processus plus propre. Le démontage est également rapide, puisqu’il suffit de retirer 4 vis. PS.R/PS.W est livré avec des rails de guidage qui facilitent le déplacement de la pompe vers et depuis la fosse. MULTILIFT est conçu avec différentes tailles de réservoirs pour s’adapter à l’application et tous ses composants, comme la pompe, sont accessibles de l’extérieur. Son fond breveté empêche la sédimentation, ainsi le nettoyage est réduit au minimum lors des entretiens réguliers. La gamme UNILIFT permet de retirer facilement les éléments obstrués.

Le filtre d’entrée est aisément amovible, ce qui permet un nettoyage aisé de la roue et du corps de pompe. Les câbles et garnitures mécaniques peuvent être remplacés sur l’UNILIFT KP et AP.

Vous trouverez sur notre site Web des vidéos de maintenance de nos produits et solutions.

Ainsi se termine notre module sur les problèmes courants des eaux usées domestiques, liés au dimensionnement, à la maintenance, et à la rénovation. Merci d’avoir regardé cette vidéo.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire