Comment optimiser votre système de dosage numérique avec FlowControl Measurement
Découvrez le module FlowControl Measurement et les avantages qu’il peut vous offrir, par exemple en permettant la régulation intelligente du débit dans votre système.
La mise en œuvre du dosage numérique constitue une avancée importante pour l’amélioration de la précision dans les systèmes de dosage. Mais dans ce cours, nous allons nous pencher sur la mesure précise du débit et vous exposer les avantages du capteur FlowControl Measurement (FCM). En d’autres termes, le FCM vous offre une mesure intelligente du débit.
Un capteur de mesure de régulation du débit est intégré dans le système de dosage numérique pour aider à fournir une mesure plus précise du débit. Le module FCM est un débitmètre à déplacement positif muni d’un capteur de pression intégré. Il indique à la pompe le volume exact de produits chimiques pompés à chaque course.
Ce capteur intégré peut mesurer le débit à peu près de la même manière en tant que débitmètre à déplacement externe, ce qui rend ce dernier inutile. Mais nous y reviendrons plus tard. Il est assez simple de comprendre son fonctionnement dans la pratique. Tout d’abord, la tête de dosage doit être pleine. Ensuite, le liquide doit être comprimé.
Après ces deux étapes, le volume de la tête de dosage peut être mesuré. C’est aussi simple que cela. Et grâce à l’affichage intuitif, vous pouvez toujours garder une trace de la position de la course et de la quantité de liquide dans la tête de dosage. Avec le FCM, de nouveaux avantages s’offrent à vous et contribuent à l’amélioration globale du système.
Jetons donc un œil à quelques-uns des avantages du capteur FCM. La mise en place du capteur FCM permet non seulement de contrôler intelligemment le processus à l’intérieur de la pompe elle-même, mais également de détecter les variations de débit dans le système, en envoyant une alarme en cas de dysfonctionnement.
Ainsi, vous pouvez réagir rapidement à toute usure potentielle dans votre système. Mais ce n’est pas tout. Il réagit à d’autres dysfonctionnements comme la cavitation ou les ruptures de canalisations, et éteint automatiquement le système en présence de dysfonctionnements graves. En outre, si la pression ou le débit de la pompe est instable, il se stabilise automatiquement pour maintenir des performances constantes.
Les avantages sont considérables : cela réduit les fuites de produits chimiques, ce qui permet de les économiser. De plus, certaines pompes de la gamme SMART Digital de Grundfos sont équipées d’AutoFlowAdapt, qui permet à la pompe de s’adapter aux variations de débit et de pression, pour un gain de fiabilité non négligeable.
Cependant, les avantages de la technologie intelligente intégrée ne s’arrêtent pas à l’amélioration de la fiabilité. Comme nous l’avons vu, la régulation intelligente à l’intérieur de la pompe rend superflu tout débitmètre externe ou appareil de mesure similaire.
L’inutilité de ces débitmètres apporte de nombreux avantages en soi, dont une réduction drastique des coûts d’installation, grâce aux économies réalisées sur les composants supplémentaires. En outre, les fonctions de mesure du débit permettent à la pompe de détecter et de corriger les erreurs, non seulement dans la pompe elle-même, mais aussi dans la tuyauterie connecté.
La pompe peut ainsi détecter des problèmes, comme la cavitation, une fuite ou une surpression, susceptibles de causer des situations dangereuses. Cela réduit également les coûts de réparation : vous réaliserez d’importantes économies sur les pièces de rechange, grâce à la facilité de définition du problème, mais aussi parce que vous aurez moins de composants à surveiller.
Naturellement, l’ajout de la surveillance et du contrôle intégrés ainsi que le diagnostic sélectif de défaut contribuent à la fiabilité du système, ce qui facilite son entretien, son dépannage et sa gestion. Passons une dernière fois en revue les avantages du FCM.
Il permet un contrôle intelligent du processus à l’intérieur de la pompe, pour une meilleure fiabilité, ajuste automatiquement le débit ou la pression selon les modifications système. Les débitmètres intégrés rendent superflus les débitmètres externes.
Il permet de réduire le nombre de composants, et ainsi de réduire drastiquement les coûts d’installation, d’entretien et les coûts liés aux pièces de rechange.