Introduction à l’équilibrage dans les maisons individuelles
Découvrez pourquoi un circuit de chauffage bien équilibré est important pour les propriétaires et comment atteindre cet équilibre le plus simplement possible.
Le confort intérieur d'une habitation domestique dépend en grande partie d'un système de chauffage parfaitement équilibré.
Cette vidéo vous expliquera pourquoi l'équilibrage est important et comment y parvenir de la manière la plus simple possible.
Prenons une maison à deux étages, en cas de déséquilibre la chaleur est distribuée de manière inégale. Par conséquent certaines pièces peuvent être froides. De plus, le manque d'équilibre peut entraîner des bruits, un niveau de confort médiocre et le mécontentement des propriétaires.
Alors, qu'est-ce qui cause le déséquilibre ? Le plus souvent la distribution inégale de la chaleur est due à des pertes de pression dans le circuit et à des vannes ou des tés de radiateur mal réglés.
Il peut être cependant assez difficile de déterminer où la pression varie dans l'installation et donc l'équilibrage implique une grande quantité de mesures, de calculs et de temps.
Un autre inconvénient des installations de chauffage déséquilibrées est un gaspillage d'énergie et donc d'argent. C'est en particulier le cas avec un chauffage émis que par quelques radiateurs, une température de retour excessivement élevée avec des pertes thermique au niveau du circuit et au final un mauvais rendement de la chaudière à condensation.
Avec le circulateur domestique Grundfos ALPHA2, les approximations pour équilibrer l'installation et les pertes d'énergie font partie du passé. Il offre un fonctionnement fiable et il permet aussi aux installateurs d'effectuer un équilibrage hydronique de l'installation de chauffage avec radiateur ou plancher chauffant ou les deux combinées. Il suffit d'utiliser l'application gratuite Grundfos GO Balance et l'accessoire ALPHA Reader clipsé sur la tête du circulateur pendant l'opération pour, par exemple, équilibrer une installation domestique avec radiateurs en 2 heures.