Cas d’application
Traitement sûr et efficace de l'eau dans les tours de refroidissement
- Optimisez le fonctionnement global
- Réduisez votre consommation de produits chimiques
- Économisez de l'eau
Situées dans un "coin sombre" des locaux, les tours de refroidissement émettent des signaux qui ne sont généralement pas traités, ce qui peut entraîner des pertes énormes. Lorsqu'elles fonctionnent de façon optimale, les tours de refroidissement peuvent contribuer à réduire l'empreinte hydrologique et énergétique globale de l'installation ou du bâtiment.
Voici l'histoire d'un client de Grundfos qui a choisi les Grundfos iSOLUTIONS pour résoudre ses problèmes liés au traitement de l'eau dans les tours de refroidissement. La solution est actuellement en phase de planification.
Les problèmes des tours de refroidissement affectent l'efficacité des systèmes et la sécurité de l'eau
Une entreprise européenne de mécanique des métaux rencontrait des problèmes dans son fonctionnement quotidien. Le superviseur de la production a déterminé que quelque chose n'allait pas avec l'une des tours de refroidissement, située dans un bâtiment à plusieurs centaines de mètres de la ligne de production. Avec le responsable des installations, il a analysé la situation, qui s'est avérée plus complexe qu'il ne l'imaginait.
Tout d'abord, outre le superviseur de la production et le responsable de l'installation, plusieurs parties prenantes ont été impliquées, dont la société de maintenance impartie et le fournisseur de produits chimiques, et elles n'étaient pas entièrement alignées.
La surveillance et le fonctionnement manuels sur site étaient nécessaires, et d'autres problèmes sont apparus. Certains des problèmes découverts sont les suivants.
Désinfection manuelle
Les flexibles pour l'ajout de biocides étaient soit vides, soit pleins d'air, entraînant un dosage défectueux. En conséquence, le nombre de bactéries était deux fois plus élevé que celui recommandé par le fournisseur de produits chimiques, qui visitait le site dix fois par an et manquait les pics de fluctuation des bactéries entre les visites.
Risque de contamination biologique et de légionelles
L'absence de contrôle des bactéries représente un risque élevé de contamination et une menace pour la santé humaine. Le partenaire de maintenance imparti a ajouté des pastilles de chlore pour minimiser ce risque sans en informer quiconque. Malheureusement, cela n'a pas suffi à corriger le problème. Les ajustements ont été effectués sans historique des opérations, rendant le suivi difficile.
Consommation d'eau élevée
Comme le montre le tableau ci-dessus, la conductivité et l'équilibre de l'eau étaient instables, affectant la performance du système et augmentant la consommation d'eau douce. Une vanne d'appoint a été ouverte manuellement par accident, mais n'a pas été refermée. Cela a entraîné le débordement constant de l'un des puisards sans surveillance, le déclenchement de nombreux avertissements ou alarmes pendant plusieurs jours jusqu'au contrôle de routine suivant.
Au cours de cette période, l'un des microprogrammes de l'API superviseur principal a été mis à niveau. Après cela, la vanne d'appoint a été activée constamment par erreur pendant trois jours consécutifs. Encore une fois, un gaspillage d'eau. La société s'est fermement engagée à réduire son empreinte hydrique, ce qui rendait cela inacceptable.
Rapports de conformité exigeant des ressources
Selon le responsable des installations, la société passe également beaucoup de temps à créer des rapports de conformité légale. La journalisation et le suivi des données sont effectués manuellement, ce qui prend beaucoup de temps et créé un risque d'inexactitude.
Solution et résultat
Les Grundfos iSOLUTIONS proposent un dosage précis et surveillé
Le responsable de l'installation a entendu parler d'une nouvelle solution intelligente développée par Grundfos. Celle-ci combine plusieurs composants, dont des pompes doseuses numériques intelligentes, un dispositif de mesure et de contrôle et un système de surveillance à distance en ligne qui relie les composants. Le système n'est pas encore installé, mais il espère un fonctionnement plus fluide, un meilleur contrôle des bactéries, des rapports de conformité plus simples et des économies d'eau.
L'application de gestion des produits chimiques Grundfos regroupe tous les paramètres de fonctionnement au même endroit. La solution améliore la sécurité des utilisateurs en garantissant que seuls les bons produits chimiques sont utilisés. Elle mesure toutes les données pertinentes en ligne, les stocke et produit des rapports de conformité sur demande. Elle indique également les avertissements, les arrêts et l'état des produits chimiques, améliorant ainsi la disponibilité. Elle envoie également un SMS à l'opérateur lorsque le remplissage des consommables est nécessaire.
En mesurant la conductivité, le système de mesure et de contrôle Grundfos DID peut réagir lorsque l'eau de refroidissement atteint une teneur critique en particules solides dissoutes. Cela permet une réaction automatique aux vannes d'appoint et de purge, maintenant la qualité de l'eau dans des paramètres optimaux et maintenant l'équilibre de l'eau à des niveaux optimaux, sans avoir besoin d'un fonctionnement manuel. Le dispositif informera également la pompe doseuse de la quantité de biocides nécessaire, en évitant tout surdosage ou sous-dosage, afin de contrôler la croissance des bactéries. En même temps, la pompe doseuse Grundfos SMART Digital, DDA FCM et son algorithme intelligent intégré empêchent la tuyauterie d'aspiration de se remplir d'air ou de contenir des bulles et déclenchent une alarme dans le système.
Informations système transparentes et alignement des parties prenantes
Grâce à la solution Grundfos, toutes les informations seront disponibles pour toutes les parties prenantes de la chaîne à tout moment. Cela permet d'aligner le responsable de l'installation, le technicien de maintenance, l'opérateur et le fournisseur de produits chimiques et de les informer de tout problème qui peut survenir dans le système. Cela permet également d'optimiser le fonctionnement général de la tour de refroidissement et d'améliorer le contrôle de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques.