Cas d’application
Dans les régions froides et reculées des Alpes, la fiabilité des installations est primordiale
Il est très important de prendre en compte l’environnement en tant qu’individu, en tant qu’entreprise et en tant que société. Il est essentiel d’économiser de l’énergie sans pour autant renoncer au confort.
Johannes Widmoser emprunte un téléphérique pour gagner le sommet d’une montagne enneigée et enveloppée de brouillard. Après un après-midi passé au bureau, il part visiter l’un de ses projets les plus réussis. C’est la fin de l’après-midi dans la station de ski de Waidring-Steinplatte au Tyrol, en Autriche. Le brouillard et le givre réduisent considérablement la visibilité à l’extérieur de la cabine.
« La vue est magnifique quand il fait beau », dit-il en désignant par la fenêtre un paysage invisible. « Le lac Pillersee est ici et le massif de Lofer est par là. » Le silence dans la cabine s’interrompt lorsque le câble tracteur passe entre les roues d’un pylône.
Johannes Widmoser, ingénieur-conseil pour Energietechnik GmbH, conçoit des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour des clients disséminés dans cette région des Alpes. Leurs infrastructures sont parfois difficilement accessibles et nombre d’entre elles survivent grâce au tourisme. Cela conditionne le choix de Johannes lorsqu’il sélectionne les composants de l’installation tels que les pompes.
« J’accorde une grande importance à la qualité », déclare-t-il. « La fiabilité et les économies d’énergie sont les deux critères les plus importants. »
Il se rend aujourd’hui dans un bâtiment dont il a conçu le circuit de chauffage en 2014 : Panorama Tenne, un bar d’après-ski pouvant accueillir 220 personnes sur le mont Steinplatte.
Le téléphérique atteint le sommet et Johannes descend de la cabine au milieu des skieurs. Un écran numérique rouge indique une température de -9 °C. Il relève la capuche de sa parka et avance rapidement dans la neige. Un chalet en bois apparaît dans le brouillard. Une lumière chaude émane de ses fenêtres. Il entre d’un pas décidé et salue le personnel derrière le bar avant d’ouvrir grand ses bras.
« Voici Panorama Tenne », s’exclame-t-il avec un grand sourire. « C’est un endroit agréable et chaleureux. »
Le système de chauffage doit fonctionner parfaitement
Johannes présente rapidement les pièces ouvertes, la cheminée, les canapés, les coins salon et le bar. Les immenses fenêtres, qui offrent habituellement une vue spectaculaire sur les montagnes, laissent désormais entrevoir un ciel bleuâtre et sombre. « Ce bâtiment est situé dans une zone de haute montagne. En hiver, il est difficile d’y accéder avec du matériel pour effectuer des réparations. Le système de chauffage doit toujours fonctionner parfaitement. »
Il descend les escaliers qui mènent au sous-sol, longe des colonnes de fûts de bière et de soda, et entre dans la salle des machines. Une chaudière à gaz et un réservoir d’eau chaude sont installés sur un mur tandis qu’une série de pompes rouges Grundfos ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 et UPS en occupent un autre. Ces unités font circuler la chaleur pour le chauffage au sol, les radiateurs et l’eau chaude.
« Comme il s’agit d’un nouveau bâtiment, il a été conçu pour limiter au maximum les dépenses énergétiques avec les pompes les plus récentes, telles que le MAGNA3 et l’ALPHA3. », explique-t-il.
De retour à l’étage, Johannes salue l’un des propriétaires des lieux, Andreas Grunbacher.
« Le plus important pour nous, c’est que les clients se sentent ici chez eux », affirme Andreas. « Nous veillons à ce que l’atmosphère soit conviviale et que la température intérieure soit correcte. Le circuit de chauffage est le facteur le plus important. Il doit pouvoir chauffer correctement, que la température extérieure soit de -10 °C ou +10 °C. Et il est essentiel que les pompes soient fiables et économes en énergie. Tout dysfonctionnement serait préjudiciable pour nous. »
Johannes quitte le chalet dans le froid glacial du soir. Le brouillard s’est levé, permettant de distinguer une chaîne de montagnes au loin. « Nous ne devrions pas produire de l’énergie dont nous n’avons pas besoin. Il est très important de prendre en compte l’environnement en tant qu’individu, en tant qu’entreprise et en tant que société. Il est essentiel d’économiser de l’énergie sans pour autant renoncer au confort. »